请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299EEGFE-PDK主题:ADS1299 中讨论的其他器件
工具/软件:
我正尝试让 ADS1299 评估板正常工作。
我还尝试了出现在“示波器“中的“陷波滤波器“、但它对显示的波形没有影响。
如何使用它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我正尝试让 ADS1299 评估板正常工作。
我还尝试了出现在“示波器“中的“陷波滤波器“、但它对显示的波形没有影响。
如何使用它?
霍洛·瑞安·安德鲁斯 — 圣
测试位置的电源线频率为 60Hz。 我没有试过 50HZ。
如随附的文件所示、我检查了示波器上的波形、其中 60Hz 叠加在 1Hz 上。 频率分量也会显示在 FFT 波形中。
如果激活示波器上所示的陷波滤波器、60Hz 会降低吗?