Other Parts Discussed in Thread: AFE782H1, AFE882H1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE782H1主题中讨论的其他器件: AFE882H1
工具/软件:
您好、
我们在中使用 AFE782H1 IC、因为该 Vref 用于运算放大器输入。但 Vref 必须保持恒定 1.25V、但它随机增加到 1.26、1.27、1.28。
可能导致此问题的原因。
Vref 用于反相输入(对于 U2、这将执行 V 到 I 转换)和 U3 的偏移基准(将 27 欧姆电阻器上的电压提升到 1.25 以上)