This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE782H1:Vref 电压 1.25 正在增加而不是恒定

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE782H1, AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569274/afe782h1-vref-voltage-1-25-is-increasing-instead-of-constant

器件型号:AFE782H1
主题中讨论的其他器件: AFE882H1

工具/软件:

您好、

我们在中使用 AFE782H1 IC、因为该 Vref 用于运算放大器输入。但 Vref 必须保持恒定 1.25V、但它随机增加到 1.26、1.27、1.28。

可能导致此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doudu,

    AFE872H1 基准不应上升。 参考资料附了什么内容? 您能否展示电路的原理图? 基准引脚上是否有电容?

    AFE882H1 基准输出应具有低噪声、并在启用时保持恒定。  

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vref 用于反相输入(对于 U2、这将执行 V 到 I 转换)和 U3 的偏移基准(将 27 欧姆电阻器上的电压提升到 1.25 以上)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doudu:

    您能否展示连接到 AFE 的其他引脚的电路的其余部分?

    VREFIO 上的 100nF 电容器在规格范围内、应该可以正常工作。  

    谢谢您、
    Lucas