This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:SYSREF 寄存器设置、用于降低系统参考频率。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569490/adc12dj3200evm-sysref-register-setting-to-reduce-the-sysref-frequency

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题:ADC12DJ3200、 LMK04828 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 ADC12DJ3200 ADC、JMODE = 2、F = 8、K = 4(默认值)。 当我更改 K=8 时、我预计 SYSREF 频率会减少一半、但在 FPGA 端看到时情况并非如此。

计算 RMS 电流。

fsysref= R x Fclk/10 x K x FX n

ADC 寄存器 0x202 被设置为 7、0x29 =70、0x2B0=01

末尾缺少什么寄存器设置?

-TRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thakur:

    校正、预期的系统参考频率应该不同。

    但是、请记住 ADC 上的 sysref 引脚是输入引脚。  

    因此、无论系统参考频率源于 FPGA、LMK 或 LMX(某些时钟器件)、都需要相应地进行更改。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob Reeder 

    感谢您的答复。

    我正在使用 ADC12DJ3200 EVM 卡、而不是定制板。 在此过程中、LMK04828 为 ADC 和 FPGA 提供 devclk 和 sysref 时钟。 正如我告诉过的、当我将 K 值从 4 更改为 8 时、我在 FPGA 端看不到 SYSREF 时钟周期有任何变化。 我不知道我在这里遗漏了什么。 我告诉过 ADC 寄存器 0x202 正确设置为 7、

    任何对此的见解都将受到赞赏。

    -TRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢!

    如果您需要不同的 sysref 频率、则需要更改 LMK、而不是 ADC。 因为 LMK 器件提供 sysref 时钟信号。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob Reeder 

    为了降低 SYSREF 频率、需要设置哪个 LMK04828 寄存器? 根据 ADC12DJ3200 数据表、Sysref 频率根据以下公式确定。

    fsysref= R x Fclk/10 x K x FX n

    我将 K 值从 4 更改为 8、因此我假设 Fsysref 将减少一半、但在 FPGA 端看不到这种情况。 请提出建议。

    -TRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢!

    这意味着 ADC 本身需要特定的系统参考频率..... 任何设置的值。

    如果您使用的是 DJ3200 EVM、则可以在 GUI 中的“LMK"选项“选项卡上更改时钟频率。

    然后使用示波器来验证频率是否确实发生了变化。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob Reeder 

    感谢您的答复。 您能帮助我验证 LMK 配置吗、我是否需要将 DCLK Divider 显式设置为 20(突出显示)。 对于 JMODE2、对 ADC 进行编程时 、DCLK 分频器设置为 10。

    这会将 Dev clk 和 sys 基准频率降低到原始值的一半?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢!

    是的、我认为 LMK 寄存器要更改。 您可以用示波器探测它以进行验证。

    此致、

    Rob