主题:ADC12DJ3200、 LMK04828 中讨论的其他器件
工具/软件:
我正在使用 ADC12DJ3200 ADC、JMODE = 2、F = 8、K = 4(默认值)。 当我更改 K=8 时、我预计 SYSREF 频率会减少一半、但在 FPGA 端看到时情况并非如此。
计算 RMS 电流。
fsysref= R x Fclk/10 x K x FX n
ADC 寄存器 0x202 被设置为 7、0x29 =70、0x2B0=01
末尾缺少什么寄存器设置?
-TRS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我正在使用 ADC12DJ3200 ADC、JMODE = 2、F = 8、K = 4(默认值)。 当我更改 K=8 时、我预计 SYSREF 频率会减少一半、但在 FPGA 端看到时情况并非如此。
计算 RMS 电流。
fsysref= R x Fclk/10 x K x FX n
ADC 寄存器 0x202 被设置为 7、0x29 =70、0x2B0=01
末尾缺少什么寄存器设置?
-TRS
您好 Rob Reeder
感谢您的答复。
我正在使用 ADC12DJ3200 EVM 卡、而不是定制板。 在此过程中、LMK04828 为 ADC 和 FPGA 提供 devclk 和 sysref 时钟。 正如我告诉过的、当我将 K 值从 4 更改为 8 时、我在 FPGA 端看不到 SYSREF 时钟周期有任何变化。 我不知道我在这里遗漏了什么。 我告诉过 ADC 寄存器 0x202 正确设置为 7、
任何对此的见解都将受到赞赏。
-TRS
您好 Rob Reeder
为了降低 SYSREF 频率、需要设置哪个 LMK04828 寄存器? 根据 ADC12DJ3200 数据表、Sysref 频率根据以下公式确定。
fsysref= R x Fclk/10 x K x FX n
我将 K 值从 4 更改为 8、因此我假设 Fsysref 将减少一半、但在 FPGA 端看不到这种情况。 请提出建议。
-TRS
您好 Rob Reeder
感谢您的答复。 您能帮助我验证 LMK 配置吗、我是否需要将 DCLK Divider 显式设置为 20(突出显示)。 对于 JMODE2、对 ADC 进行编程时 、DCLK 分频器设置为 10。

这会将 Dev clk 和 sys 基准频率降低到原始值的一半?