主题中讨论的其他器件:ADC168M102R-SEP
工具/软件:
我正在使用 ADC168M102R-SEP 的评估模块。 我打算将它用于全时钟模式和伪差分模式。 使用 ADC168M102REVM-PDK-GUI 时、我无法获得所有 8 个通道的分析采样。 该电路板设置为将 CMA/CMB 连接到内部 VREF。 所有模拟输入都连接到公共端。 请建议如何配置和操作 、以演示全时钟模式下 8 个输入模拟通道的读数。
当使用模式 3 将 CONFIG 寄存器设置为 0x10C0(全时钟模式和伪差分模式)(确认 M0 = 1、M1 = 0)时、采集样本时仅报告 CH1A 和 CH1B。 下面是用于设置 CONFIG 寄存器、然后收集 1024 个样本的图像



如果 I SAMPLE 中的 CONFIG 寄存器 0x10C0 和模式 1(确认 M0 = 0、M1 = 0)、则报告 CH0A、CH0B、CH1A、CH1B: