This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC168M102REVM-PDK:无法对 8 个通道进行采样

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC168M102R-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571986/adc168m102revm-pdk-unable-to-sample-8-channels

器件型号:ADC168M102REVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADC168M102R-SEP

工具/软件:

我正在使用 ADC168M102R-SEP 的评估模块。 我打算将它用于全时钟模式和伪差分模式。 使用 ADC168M102REVM-PDK-GUI 时、我无法获得所有 8 个通道的分析采样。  该电路板设置为将 CMA/CMB 连接到内部 VREF。 所有模拟输入都连接到公共端。 请建议如何配置和操作 、以演示全时钟模式下 8 个输入模拟通道的读数。

使用模式 3 将 CONFIG 寄存器设置为 0x10C0(全时钟模式和伪差分模式)(确认 M0 = 1、M1 = 0)时、采集样本时仅报告 CH1A 和 CH1B。 下面是用于设置 CONFIG 寄存器、然后收集 1024 个样本的图像

如果 I SAMPLE 中的 CONFIG 寄存器 0x10C0 和模式 1(确认 M0 = 0、M1 = 0)、则报告 CH0A、CH0B、CH1A、CH1B:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    伪差分模式当前在 GUI 中中断。 我们正在努力通过软件更新来修复它、但与此同时、我能否提供直接支持? 为了使用 EVM 进行测试、您尝试评估什么?  

    我愿意打电话或发起电子邮件主题、以便进一步讨论。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试演示我们的用例、最重要的是收集数字 IO 波形、以了解我们待设计的 FPGA 应适应的情况。 我们还希望了解当使用 CID=0 和 CE=1 且具有全时钟和伪差分模式时、模式 3 自动顺序采样。 我希望获得直接支持 — 请随时联系与该账户关联的电子邮件,我们可以进行协调。 感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我将通过电子邮件进行跟进。

    此致、
    Joel