This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:与外部 10kHz 基准同步采样、采样速率为 10kSPS。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571566/ads131m02-syncronous-sampling-to-external-10khz-reference-with-10ksps-sampling-rate

器件型号:ADS131M02


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我希望实现与外部 10kHz 信号上升沿同步的恰好 10kSPS 采样率。

电路板配置:

  • FPGA 连接到 ADS131M02
  • 2 个 ADC 输入通道
  • 单端输入:仅 AINnP (AINnN 连接到 GND)

我的策略:

  1. 在连续转换模式下将 ADC 配置为 64kSPS
  2. 发送同步脉冲至外部 10kHz 信号的下降沿
  3. 在每个 DRDY 下降沿读取所有 ADC 样本
  4. 仅接受在 10kHz 上升沿之后立即采样的 ADC 数据
  5. 调整生成 SYNC 脉冲的时间、以微调每个 10kHz 周期内采样发生的位置

问题:

  • 这种做法是否合理和可行?
  • 是否有建议的最佳实践或我应该注意的潜在问题?
  • 相位校准在该应用中是否有用?

  BTW 数据表的表 8-2 中似乎有一个拼写错误(SBAS853A–2020 年 1 月–2021 年 4 月修订)

  我认为 OSR 64 对应于 64kSPS

感谢您的帮助。

此致、

Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您的策略 1/2/3 是良好且 合理的、但给定通道的 sinc3 和 sinc3 + sinc1 滤波器需要时间在通道启用、通道多路复用器或增益设置更改后趋稳、或 A 重新同步 事件发生。  ADS131M02 不会选通不稳定的数据。 因此、主机必须考虑滤波器稳定时间、并忽略未稳定的数据(如果读取了任何数据)。 表 8-3 中列出的滤波器稳定时间到期后的下一个/DRDY 下降沿的数据可视为完全稳定。 有关   更多详细信息、请参阅 ADS131M02 数据表中的 8.3.7.1.2 SINC3 和 SINC3 + SINC1 滤波器和 8.5.2 同步部分。  

     当不同通道测量具有不同相位响应的不同类型传感器的输出时、相位校准功能很有用。 这对您的应用没有帮助。

    您突出显示的表 8-2 中的“32ksps"是“是一个已知的拼写错误、将在数据表的下一个修订版中更正。  谢谢。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您的策略 1/2/3 是良好且 合理的、但给定通道的 sinc3 和 sinc3 + sinc1 滤波器需要时间在通道启用、通道多路复用器或增益设置更改后趋稳、或 A 重新同步 事件发生。  ADS131M02 不会选通不稳定的数据。 因此、主机必须考虑滤波器稳定时间、并忽略未稳定的数据(如果读取了任何数据)。 表 8-3 中列出的滤波器稳定时间到期后的下一个/DRDY 下降沿的数据可视为完全稳定。 有关   更多详细信息、请参阅 ADS131M02 数据表中的 8.3.7.1.2 SINC3 和 SINC3 + SINC1 滤波器和 8.5.2 同步部分。  

     当不同通道测量具有不同相位响应的不同类型传感器的输出时、相位校准功能很有用。 这对您的应用没有帮助。

    您突出显示的表 8-2 中的“32ksps"是“是一个已知的拼写错误、将在数据表的下一个修订版中更正。  谢谢。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:


    感谢您指出该问题。

    在 OSR=64 的 8.192MHz 下、th 稳定时间的计算结果为 88.9us。

    我的系统似乎永远不会避开稳定状态。

    我需要探讨替代方法

    BR

    --

    Jason Lee