请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL0501-100工具/软件:
大家好、我使用 TPL0501 在 1V 和 0V 之间进行扫描。 I 将 H(引脚 8)连接到 1V、L(引脚 7)连接到 GND、将 VDD 连接到 3.3V、将数据引脚连接到以 3.3V 运行的微控制器。 我获得了如下图所示的恒定输出、并且通过 SPI 发送值根本不会改变输出。 我不确定还要做什么来尝试修复它。 任何帮助都将非常感谢。 谢谢。