This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:无法获得适当的电压输出

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572048/tpl0501-100-unable-to-get-appropriate-voltage-out

部件号:TPL0501-100


工具/软件:

大家好、我使用 TPL0501 在 1V 和 0V 之间进行扫描。 I 将 H(引脚 8)连接到 1V、L(引脚 7)连接到 GND、将 VDD 连接到 3.3V、将数据引脚连接到以 3.3V 运行的微控制器。 我获得了如下图所示的恒定输出、并且通过 SPI 发送值根本不会改变输出。 我不确定还要做什么来尝试修复它。 任何帮助都将非常感谢。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请忽略此主题、问题已解决。 事实证明、这是由于过热而定期关闭电源的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felipe、  

    很高兴您能解决这个问题。 如果我们能够在稍后针对另一个问题提供帮助、请告知我们。

    Joseph Wu