This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADS79xx 寻找用于 FPGA 仿真的 HDL 行为模型

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1552221/ads7952-ads79xx-looking-for-hdl-behavioral-model-for-fpga-simulation

器件型号:ADS7952


工具/软件:

你(们)好

我正在寻找 ADS79xx ( ADS7952  ) FPGA 仿真的 HDL 行为模型。

谢谢你。

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    遗憾的是、我们没有适用于该器件数字通信的 Verilog/VHDL 行为模型。 如果将来出现这种情况、我会将这一询问作为一项请求。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gemini 写道:

    // Behavioral model for the Texas Instruments ADS7952 ADC
    // Not a cycle-accurate model, but provides basic functionality for simulation.
    
    `timescale 1ns / 1ps
    
    module ADS7952_model (
        inout SDO,
        input CS,
        input SCLK,
        input SDI,
    
        inout [3:0] GPIO
    );
    
        // Internal state
        reg [15:0] shift_reg;
        reg [ 3:0] bit_count;
        reg        sdo_oe;
        reg [11:0] adc_mem [11:0]; // Memory for 12 channels
        reg [ 3:0] current_channel;
        reg        auto_mode;
    
        // GPIO registers
        reg [ 3:0] gpio_dir; // 0 = input, 1 = output
        reg [ 3:0] gpio_out;
    
        // GPIO output enables
        assign GPIO[0] = gpio_dir[0] ? gpio_out[0] : 1'bz;
        assign GPIO[1] = gpio_dir[1] ? gpio_out[1] : 1'bz;
        assign GPIO[2] = gpio_dir[2] ? gpio_out[2] : 1'bz;
        assign GPIO[3] = gpio_dir[3] ? gpio_out[3] : 1'bz;
    
        // Initialize memory and registers
        integer i;
        initial begin
            for ( i = 0; i < 12; i = i + 1 ) begin
                adc_mem[i]  <= i * 256;
            end
            current_channel <= 0;
            auto_mode       <= 0;
            sdo_oe          <= 1'b0;
            bit_count       <= 0;
    
            // Default GPIO to input
            gpio_dir        <= 4'b0000;
            gpio_out        <= 4'b0000;
        end
    
        assign SDO = sdo_oe ? shift_reg[15] : 1'bz;
    
        always @(negedge CS) begin
            // Start of a new transaction
            bit_count <= 0;
            sdo_oe    <= 1'b1;
    
            // Load the shift register with the result of the previous conversion
            shift_reg <= { adc_mem[current_channel], 4'b0000 };
        end
    
        always @(posedge CS) begin
            // End of transaction
            sdo_oe <= 1'b0;
    
            // Decode the command received on SDI
            case (shift_reg[15:12])
                4'b1000: begin // Manual mode channel select
                    auto_mode       <= 0;
                    current_channel <= shift_reg[11:8];
                end
    
                4'b1010: begin // Auto-1 mode
                    auto_mode       <= 1;
                end
    
                4'b0100: begin // GPIO programming
                    gpio_dir        <= shift_reg[9:6];
                    gpio_out        <= shift_reg[5:2];
                end
                // Other modes are not implemented in this simple model
            endcase
    
            // In auto mode, increment channel after each conversion
            if (auto_mode) begin
                current_channel     <= (current_channel == 11) ? 0 : current_channel + 1;
            end
        end
    
        always @(posedge SCLK) begin
            if (!CS) begin
                // Shift data in on SDI and out on SDO
                shift_reg <= { shift_reg[14:0], SDI };
                bit_count <= bit_count + 1;
            end
        end
    
    endmodule
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来并不是一个糟糕的起点。 我相信有一些改进需要进行、但如果您能够在硬件进入之前将其用于初步仿真、我可以通过共享 ADC 的预期输出来提供帮助。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说、创建一个完整、准确的行为模型无疑将是一个更先进的状态机。 据我所知、到目前为止、我们还没有发布任何设备数字接口的行为模型。 您是否能够使用实际硬件进行测试? 我想了解行为模型将如何被期望更多地使用、以及它给您的发展带来了什么好处。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、用于帮助客户将 TI 产品集成到产品中的 HDL 行为模型是一种非常重要的销售工具。
    这是相当容易的 — 使用当前的 AI 工具 — 只需打开一个 git 项目这样做 — 让 AI 填充它...
    一旦你发现错误 — 修复它:-)

    目的非常简单、 任务是编写将 CPU 胶合到 ADC 的 FPGA 代码。
    所以我写了一个测试台来测试我的实施并向软件人员提供硬件工作原理的说明。
    在这个测试台 ,我将我的 FPGA 设计 ( CPU 接口到 SPI ) 连接到“硬件的行为模型“,其中包括  ADC 的行为模型。

    然后、该测试台在 HDL 模拟器中运行、如果测试通过、则显示“成功“。
    然后、该软件可以执行与测试台相同的步骤、并且很有可能实际在生产中工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我在实际硬件方面遇到了一个真正的问题:

    在 1 个事务中 0001 | 1 | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0000:请求的通道为 1

    在 2 个事务中 0001 | 1 | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0000:请求的通道是 2

    在 3 个事务中 0001 | 1 | 0011 | 0 | 0 | 0000:请求的通道为 3

    预期的通道结果为 1、但返回的通道为 0

     

    我想念什么?

     

    谢谢你

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    手动模式的输入数据格式看起来正确、但我会尝试将 SPI 外设配置为 SPI 模式 0 (CPHA = 0、CPOL = 0)。 鉴于此、器件可能只能看到 15 个时钟。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 — 我做了您的建议,现在它更好地工作.
    这是我目前针对 ADS7952 行为模型的版本 — 希望它有意义 ...

    // Behavioral model for the Texas Instruments ADS7952 ADC
    // Modified to better reflect the one-frame delay for manual mode programming as per the datasheet.
    
    `timescale 1ns / 1ps
    
    module ADS7952_model (
        output SDO,
        input  CS,
        input  SCLK,
        input  SDI,
    
        input [ 3:0] GPIO, // inout
        input [11:0] adc_in[11:0]
    );
    
        // Internal state
        reg [15:0] shift_reg;
        reg [ 3:0] bit_count;
        reg        SDO_out;
        reg        sdo_oe;
        
        reg [ 3:0] mux_channl_requested;     // in the end of transaction we know what channel to sample after delay
        reg [ 3:0] mux_channl_delay;         // save the requested channel
        reg [ 3:0] mux_channl_ready2send;    // CS pos edg -> move the mux_channl_delay here
    
        reg        auto_mode;
    
        // GPIO registers
        reg [ 3:0] gpio_dir; // 0 = input, 1 = output
        reg [ 3:0] gpio_out;
    
        // GPIO output enables
        assign GPIO[0] = gpio_dir[0] ? gpio_out[0] : 1'bz;
        assign GPIO[1] = gpio_dir[1] ? gpio_out[1] : 1'bz;
        assign GPIO[2] = gpio_dir[2] ? gpio_out[2] : 1'bz;
        assign GPIO[3] = gpio_dir[3] ? gpio_out[3] : 1'bz;
    
        assign SDO = sdo_oe ? SDO_out : 1'bz;
    
        // Initialize memory and registers
        integer i;
        initial begin
            
            auto_mode     <= 0;
            sdo_oe        <= 1'b0;
            shift_reg     <= 16'd0; 
            bit_count     <= 0;
    
            // Default GPIO to input
            gpio_dir      <= 4'b0000; // All inputs
            gpio_out      <= 4'b0000;
    
            #1;        
            mux_channl_requested  <=  4'hB;
            mux_channl_delay      <=  4'hB;
            mux_channl_ready2send <=  4'hB;
        end
    
        // At the start of a transaction, load the shift register with the result
        // of the *previous* conversion cycle (for the current_channel).
        always @(negedge CS) begin
            // Start of a new transaction
            bit_count        <= 0;
            sdo_oe           <= 1'b1;
    
            // Load the shift register with the result of the previous conversion
            shift_reg        <= { mux_channl_ready2send, adc_in[ mux_channl_ready2send ] };
            SDO_out          <=   mux_channl_ready2send[3]; // put shift_reg's msb on the output line
            
            // requested  -> mux delay
            mux_channl_delay <= mux_channl_requested;
        end
    
        // At the end of a transaction, decode the command that was just received
        // and set up the state for the *next* transaction.
        always @(posedge CS) begin
            // End of transaction
            sdo_oe  <= 1'b0;
            SDO_out <= 1'b1;
    
            // next ADC step
            // mux delay -> ready
            mux_channl_ready2send     <= mux_channl_delay;
    
            // Decode the command received on SDI
            case (shift_reg[15:12])
                4'b0001: begin // Manual Mode (DI15-12 = 0001)
                    auto_mode         <= 0;
                    // DI11 = 1 enables programming of ‘range and GPIO’
                    if     (    1'b1  == shift_reg[11  ] ) begin
                        mux_channl_requested <= shift_reg[10:7]; // DI10-7 = binary address of channel
                            //           shift_reg[ 6  ]; // 0 = Vref    1 = 2*Vref
                            //           shift_reg[ 5  ]; // 1 = power down
                            //           shift_reg[ 4  ]; // in next transaction  0 = output samples channel  1 = output GPIO
                        gpio_out             <= shift_reg[ 3:0]; 
                    end
                end
    
                // Other modes (like Auto-1) would need to be defined based on their DI15-12 patterns
                // If no other patterns are defined, they would fall into a default case.
                default: begin
                    // Handle unimplemented or reserved commands
                end
            endcase
    
            // After decoding, update the current_channel for the next conversion cycle.
    //      if (auto_mode) begin
                // In auto mode, channel increments after each conversion.
                // The programmed_channel is ignored.
    //          current_channel     <= (current_channel == 11) ? 0 : current_channel + 1;
    //      end else begin
                // In manual mode, the next channel to be converted is the one we just programmed.
    //          current_channel     <= programmed_channel;
    //      end
        end
    
        always @(posedge SCLK) begin
            if (!CS) begin
                // Shift data in on SDI and out on SDO
                shift_reg <= { shift_reg[14:0], SDI };
                bit_count <= bit_count + 1;
            end
        end
        always @(negedge SCLK) begin
            if (!CS) begin
                if ( sdo_oe ) begin
                    SDO_out <= shift_reg[15];
                    
                end else begin
                    SDO_out <= 1'b1;
                end;
            end
        end
    
    endmodule
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对数据表的理解似乎并不正确。

    在手动模式下、如果我在所有 SPI 事务中对相同的通道编号 8 进行采样:
    采样和转换与发送在同一个事务上进行。
    并不像我从数据表中所理解的那样 — 发送应该在下一次交易中发生-但显然我是错的。

    在图中、您可以看到逻辑分析仪的拾取过程。
    我有一个模拟多路复用器连接到 ADC 的通道 8。
    只有编号为 4 的多路复用器输入连接到 VCC 以获得 FFF 读数。 所有其他外部多路复用器输入都连接到 GND 以提供 000。
    当 MUX 开启 3 时、我对 ADC 的通道 8 进行采样以获得 000 ->然后、我在通道 4 的 MUX 上再对通道 8 进行 2 次采样、并获得 FFF 两次->  
    然后是其他多路复用器输入...
    一个 SPI 事务没有延迟(电压在同一事务中转换和发送)、数据表中并未理解。

    我错过了什么?

    谢谢你。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您在哪里收集输出数据对应的通道? 您是否能够标记图像以 澄清您所指的内容? 如果 DI04 设置为 0、则输出字的前 4 位还应包含相应数据的通道地址。

    在手动模式下、在选择通道时和输出相应的转换之间实际上应该有 2 个 SPI 帧延迟。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述 — 您可以在时序图中看到-在所有事务中选择的通道为 8 — 接收的通道为 8 — !

    我的外部多路复用器在图中具有 3 个选择位、所有输入都连接到 GND、但连接到 VCC 的 4 个输入除外。

    如您所见(没有延迟)、转换结果会在与采样的同一事务处立即发送。

    在两个中间事务中选择外部多路复用器为 4 时获得 FFF ... 所有其他通道中为 000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    道歉。 我误解了设置。 我已经阅读了更仔细的这一次。  

    内部 ADC 多路复用器设置为通道 8。 您还有一个连接到通道 8 的外部多路复用器。  在外部多路复用器上、 输入 4 连接到 VCC(满量程)、而其他输入接地。

    您看到的行为是预期行为。 ~在 Δ V CS 的下降沿进行采样和保持。 请参阅下面的时序图(图 1)、特别是采集图和转换图。  

    以下段落还澄清了时间安排。 转换过程中、器件会输出数据。

    我指的延迟是内部信道开关延迟。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel

    我在 图 1 中没有看到。  您 可以看到发送的数据位于 n'CS th 事务中来自同一 n 的 CS 下降沿。

    如果您查看 Acquisition 线 — 您可以看到样本从 n-1 的时钟 13 开始、到 n CS 的下降沿结束。
    它没有在 SDO 线路上说明  12 位转换结果属于什么 — n 或 (n-1)?

    我看了图 51:

    在这里您可以清楚地看到一个样本从转换 i2c 事务到发送 i2c 事务的延迟 — 这在实际 IC 中没有发生

    如果我有“非假冒“的设备:-) 在我的板...

    您的开发板是否具备对此进行测试的能力?

    谢谢你。

    David。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    图 1 和文本的组合(采集和转换)提供了详细信息。  

    根据数据表、SDO 上的数据属于在转换周期前立即采集的样本。  

    在本例中、您不会在 SDI 上发送命令来更改器件内部的通道、因此没有内部多路复用器开关延迟、图 51 不适用。  

    ~、输入信号的采集从帧 n 的 SCLK 的第 14 个上升沿开始、在 Δ V CS 下降时结束、以指示帧 n+1 的开始。 采样的转换在 SDO 上的数据移出的同时发生。  

    如果这有助于更清楚地解释操作、请告诉我。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “谢谢你!

    芯片如何知道采样和转换后要做什么? 在一种情况下、它会在同一 SPI 采样事务中发送数据 — 在另一种情况下,它会在下一个事务中发送采样数据...? (在当前事务 CS 下降沿开始时正在进行采样...)

    这是非常意外的行为... 因为它会发现它是在什么情况下“  过去“-通道选择在位 10 到位 7 和数据从位 11 发送到 0 :-)  

    您能在上面修复我的行为模式吗... 只是要清楚你的意思...

    谢谢你!
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    ~需要澄清的是、该器件始终在 Δ I CS 的下降沿对多路复用器上选择的电流输入进行采样。 采样、转换和数据输出将在同一 SPI 帧内进行。  

    但是、 内部多路复用器开关本身会延迟、因此 ADC 将在开关之前对同一通道进行更多采样。

    我在下面链接了我同事的一个帖子、这可能有助于进一步澄清、我希望我能在之前就这样说。 我认为重要的一点是区分采样输入信号的实例、以及多路复用器切换以允许对输入信号进行采样的时间。  

     ADS7953:手动模式时序图 

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,  

    很明显的是数据表不清楚:-)

    Keith 的解释无助于:

    “下面是图 50 中所示的流程:
    (a) 帧 n:* SDI:‘frame n +1’的编程、DI10..7 =通道的二进制地址“
    (B) Frame n+1:* Mux:选择在‘frame n'(手动模式)中编程的信道此信道将在此获取
    并在‘frame n+2’开头采样的帧

    本例中未使用、因为我始终使用通道 8 — 内部多路复用器通道无变化。

    “(c) Frame n+2:* Sample:对在‘frame n+1’中选择的通道进行采样和转换
    我猜在这个事务中发送的数据是同一个事务的采样... -没有明确的写。

    数据表并未 说明同一事务上会发生“采样转换和发送“。
    很容易将内部多路复用器延迟误认为是采样转换还是发送延迟。

    谢谢你。

    P.S.我修正了上面的行为模型、以反映我对数据表的新理解...

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在上午测试这个,并给你一个我的观察记录。 我将帮助您阐明数据表中的措辞。 诚然,这一特定的往往是令人困惑和矛盾的。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    对此主题的响应延迟深表歉意。 我还没有机会用硬件验证这一点。 请期待明天更新。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    捕获解决方案需要更长的时间。 为了提供更新信息、我明天应该让它继续进行。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我意识到、我的捕获解决方案重申了数据表中已说的内容、并且由于您不会更改内部 ADC 多路复用器通道、因此将不适用。 目前、我无法测试输入信号的采样和转换时间。

    话虽如此、我看到你已更新了上述答复。 现在的操作是否更清晰? 多路复用器开关会延迟、而不是输入的实际采样。 如果可以结束该主题、请告诉我。

    此致、
    Joel