This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1:电压电源范围

Guru**** 2983360 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE882H1, AFE881H1, AFE882H1EVM, XTR300, DAC8742HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561568/afe882h1-voltage-supply-range

器件型号:AFE882H1
主题中讨论的其他器件: AFE881H1、 XTR300、 DAC8742HEVM

工具/软件:

您好、

与 AFE882H1 一样、具有用于 PVDD 的内部 LDO。

VDD 是 LDO 输出*。

如果 PVDD 和 VDD 均连接 2.5V、此 IC 是否可以由 2.5V 电源供电。

应用要求是 HART FSK 输出。

请参阅  

www.ti.com/.../slau888.pdf

HART OUT 的输出电压范围是多少、中 HART 所需的电压范围是多少。

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    VDD 电源无法在 2.5V 电源下运行。 该电压对于连接到该节点的内部电路而言过高、可能会损坏器件。  

    我认为 HART 输入和输出信号以 0.9V 为中心 、因为这是 VDD 运行的 1.8V 的中点。  

    请注意、AFE882H1 与 AFE881H1 类似、我们正在查看采用 PVDD 和 VDD 在 1.8V 下的器件运行。 但是、我们尚未完成对该特定电压工作范围的验证。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、AFE882H1 IC 不能通过 2.5V 供电。 它需要超过 2.7V 的电压才能工作、或者需要 5V 的电压。  

    但是、通过  以 2.5V 电压为 AFE882H1 IOVDD 引脚供电、可以与 2.5V 供电的 MCU 进行通信。 对吧?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    关于  AFE882H1、是否有任何应用手册使用 HART 的模拟输出但不在 HART 电源环路中?

    HART 应该能够与 HART Viator 与外部或内部串联电阻器通信。  

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一方  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau888/slau888.pdf?ts = 1756879355324&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FAFE882H1EVM

    我能否将 HART_OUT 和 HART_IN 连接在一起、以便与 HART Viator 通信并参考接地?  

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、  

    IOVDD 引脚可在 1.71V 至 5.5V 范围内运行。 作为指导、您可以查看数据表第 5 页上的建议运行条件:

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、


    我以前从未使用过 HART Viator、但我假设它类似于其他可用的 HART 调制解调器之一。 AFE882H1EVM 没有用于解释和响应 HART 命令的控制器。 AFE882H1EVM 演示了 HART 信号到 UART 或 SPI 寄存器读取的转换以及 UART 或寄存器写入到 HART 信号的转换。

    如果您使用 Viator、您应该能够将其连接到 HART 器件、并使用 EVM 来嗅探 HART 信号、以查看其显示在 UARTOUT 线路上。 此外、如果您知道一条简单的 HART 命令、您可以将信号耦合到检测电阻中、以让 HART 器件响应。 AFE882H1 一次只能传输 32 个字节、因此这将是该命令的限制大小。 我认为 HART 命令 0 为 11 个字节、不包括前导码。

    我不知道有任何关于在使用 4 –20mA 环路之外使用 HART 的应用手册。 以下是我强烈建议使用的 HART 应用手册:

    HART 协议基本指南
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh0

    适用于 4 –20mA 环路且支持 HART 的现场变送器的设计和测试
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh8

    基于评估模块设计、支持 HART 的发送器
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaer4

    后两个注释与 AFE881H1 和 AFE882H1 的设计非常相似。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    在我的最后一篇文章中、我说命令是 11 个字节。 我弄错了。 响应为 11 个字节。 我认为命令本身是 5 个字节(您在前面添加了前导码)。  

    我不得不寻找这个,但你可以发送:  FF FF FF FF FF FF FF 02 80 00 82

    FF x 5 是前导码。

    02 是普通请求的分隔符

    80 正在轮询地址 0

    00 表示命令 0

    00 是附加数据的长度(此处无)

    82 是通过 对帧中所有字节(不带前导码)进行异或运算计算的校验和

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    谢谢! 它是有效的。

    我得确认一下  

    与带有 AFE 芯片的器件通信的 HART 调制解调器通常在 250E 负载下具有+–400mV 的输出。 我是说双极性输出。

    CAN HART 调制解调器从 EVM 读取 HART_OUT 和 HART_IN 电源轨上的信号。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau888/slau888.pdf?ts = 1756879355324&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FAFE882H1EVM

    我们是否提供具有 HART 和 AFE882H1 EVM 的 4 –20mA?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、


    您是否询问我们是否将 AFE882H1 设置为 HART 变送器? 电流 AFE882H1EVM 基本上设置为模拟输出、并且使用一个 XTR300、可以设置为电压或电流输出。 不过、我可能会为 HART 应用提供不同的模拟输出。 XTR300 在输出驱动中集成了斩波、斩波频率约为 10kHz。 这种斩波可能会对 HART 信号造成破坏。 我简要介绍了如何使用该板测试 HART 传输、我能够让它接收和传输 HART 信号(通过检查 UART 通信)。 但是、我们尚未尝试使用此功能来执行全套 HART 物理层测试。 同样、我会担心消除该斩波频率所需的滤波。

    如果您询问如何将 AFE882H1 用作 4 个–20mA 环路的 HART 变送器的一部分、我提到了以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaer4

    在这个示例中、我们确实将 AFE882H1 整合在两线制变送器形式中。 我们计划将该表单作为独立 EVM 发布、以便您可以对电流进行编程并评估功能。 但是、它上没有 HART 栈、您只能通过 USB 转 UART 查看基本的字节传输和接收(与当前的 AFE882H1EVM 类似)。 该 EVM 仍在进行中、我不确定何时能够发布。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你。

    现在出现了 4mA 到 20mA HART AFE882H 的两种设计。

    https://www.ti.com/lit/an/slaaer4/slaaer4.pdf?ts = 1757937075142&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/slaaeh8/slaaeh8.pdf?ts = 1756976134529&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAFE882H1

    基于电流镜和仅用于环路电流控制的晶体管偏置的设计用途是什么?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、


    这只是具有相同功能的两种不同电路。 SLAAER4 中 AFE882H1 的设计与我看到的其他设计类似。 SLAAEH8 中 AFE881H1 的设计是其他人已经开始的设计。 我不确定起源、但它仍然相似。 这两种设计都包含 DAC、用于拉取电流的晶体管、用于设置电源的 LDO 以及用于设置环路电流的类似控制系统。

    我不确定一种方法是否优于另一种方法、但 SLAAER4 电路会更简单一些。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何在 EVM 软件中使用 HART TX 数据。

    当我尝试接收数据时、显示错误。

    DAC 电压输出正常工作。 频率输出正常工作。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    我正在与其中一位设计人员进行检查、看看问题可能是什么。 您使用哪种通信模式? 这将是在 GUI 操作开始时选择的。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    「我知道,我想要你,我想和你复合。 首先、将器件设置为 SPI+UART 模式。 然后、我启用了 HART 并将器件设置为双工模式(以读回传输)。 然后我编写了 FIFO 并读回。  

    我能够读回数据。 您能否以这种方式设置 EVM 来对其进行测试?

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    我也能够在 SPI 模式和 UBM 模式下运行该功能。 进行测试时、请告诉我您使用的模式以及如何设置。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    另外要检查的一点是查看 GUI 的其余部分此时是否正常工作。 您能测试写入 DAC 代码寄存器并读回吗? 我只想确保数据发送到器件。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、  

    我与其中一个 GUI 开发人员进行了检查、安装中可能存在问题。 可以尝试以下两种方法:

    1.如果安装后没有重新启动 PC、请重新启动 PC 并重试 GUI。  

    2.如果这不起作用,请尝试重新安装 GUI。 卸载 GUI 并重新安装 GUI。 请确保当时未插入 EVM。 重新安装 GUI 后、重新启动 PC 并再次检查 GUI。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢! 软件接收通过 PC 重新启动解决。

    我使用的是 SPI+UART 接口、  

    我有 Viator HART(适用于 HART 的 USB 接口)、我已将 HART 输出连接到 Viator(相对于接地)。  

    ----------------------------------------

    当 I 发送 EVM 时(峰峰值电压 600mV)

    接收的数据  

    但它不会检测所有发送的字符。  

    ----------------------------

    同时接收数据

    当 I 从 Docklight 发送时 (峰峰值电压 2600mV)

    HART AFE EVM 接收数据

    某个时间  

    ------------------------------------------------

    Tx 频率的用途是什么。

    ------------------------------------------------

    Viator HART 调制解调器的 COM 端口设置

    ----------------------------

    在双工模式下、AFE 芯片是否在内部短路 HART OUT 和 HART IN、因为我没有在电路板上进行短路。

    ----------------------------

    如果我在 EVM 上短接 HART 输出和 HART 输入、并且没有使用双工模式、为什么它不接收发送的字符?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、


    我不知道为什么通信会中断、但我认为这需要一些调试。 我从未使用过 Viator、那么您如何连接调制解调器和 Viator? 您使用什么检测电阻、如何连接环路电源? 环路电源使用多大的电压?

    此外、您是否可以对 DAC8742HEVM 和 Viator 之间的通信设置一些示波器快照? 我认为展示来自每个器件的通信以及传输的开始和停止会有所帮助。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅随附的文件。 如有任何疑问、请告知我。  

    e2e.ti.com/.../HART_5F00_Debugging_5F00_cp01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我现在又面临一个问题。 EVM 已连接。 但 HART AFE 芯片没有做出任何响应。

    现在、在启动时会显示以下配置。 我想、以前是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、


    我认为您与器件失去通信的原因是 GUI 中的其中一项设置导致的。 在配置部分中、有一个显示“Disable SDO“的按钮。 您要取消单击此按钮。 此按钮可禁用数字输出、因此器件基本上处于静音状态。 我通常不喜欢此选项、但如果总线上发生某种争用、可能会很有用。

    如果 SDO 的启用没有清除它、您或许能够通过点击 GUI 右上角的 demo mode 来恢复通信。 但是、我可能只需拔下 EVM 并重新启动程序。

    在通信方面、我不确定您的连接方式。 通常、AFE882H1 作为系统的一部分连接、而不是直接连接到某些 HART 控制器。 这是我通常看到的:

    相反、您只需将 AFE882H1 调制器输入和输出连接在一起并直接连接到 Viator。 我不确定这确实是一种测试 HART 信号的有效方法。

    两侧的信号检测可能存在问题。 通常、通信开始时至少有 5 个前导码字节。 可以尝试的一点是仅在开始时发送 5 个字节的 FF。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能谈谈在我们的案例中如何测试 HART 物理层吗? 则在无环路情况下实现。  

    我想确保、即使我们没有进行环路相关测试、也可以获得 HART 认证。

    参考--> slaaeh8/ 支持 HART 的 4 –20mA 环路现场变送器的设计和测试

    在随附的文档中还有一个观察结果-->1 和 0 在 EVM 发送数据时具有不同的振幅。 什么可能是原因?

    Ref --> HART_Debugging_cp01e2e.ti.com/.../6747.HART_5F00_Debugging_5F00_cp01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、


    通常、HART 物理层在完整的设计中进行测试。 例如、如果您要构建支持 HART 的变送器、则需要完成整个设计、然后为变送器运行一组完整的物理层测试、再运行一组 DLL(数据链路层)、UAL(通用命令)和 CAL(常用实现的命令)。 在 FieldComm Group 注册时、您不会仅对电路的一部分运行物理层测试。

    我已经看到了两个不同频率在传输中具有不同幅度的一些情况。 不过、这通常是器件中的滤波函数。 您是否尝试直接测量 MOD_OUT 引脚上的输出?


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一个问题、

    如果 IOVDD 连接到 1.8V

    MCU 为 UART 的 Tx 和 Rx 使用 3.3V。 IC 是否会损坏?

    我想我们在将外部 USB 连接器 (3.3V) 连接到 UART 时错过了 IOVDD 的设置、而 IC 损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、


    我认为这样可能会损坏器件。 但是、这可能取决于电源本身以及能够提供多少电流。 当 IOVDD 为 1.8V 且 MCU 设置为 3.3V 时、MCU 的数字输出线路可以强制 AFE881H1 的数字输入线路为高电平。 AFE881H1 可能具有保护二极管、以将电流分流到电源。 在有可能损坏器件之前、这些二极管将能够灌入大约 10mA(基于绝对最大额定值)。

    另一种可能是、如果 1.8V 电源无法灌入电流、则 1.8V 电源将被上拉。 如果 1.8V 电源上的其他器件无法承受更高的电压、这可能会损坏这些器件。

    无论如何、暴露于更高电源电压的情况下都可能损坏器件。


    Joseph Wu