This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:adc3910d125 - 10 位转换器、12 位数据总线。 哪些位用于原始输出?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3910D125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1573318/adc3910d125-adc3910d125---10-bit-converter-12-bit-data-bus-which-bits-are-used-for-raw-output

器件型号:ADC3910D125


工具/软件:

我们计划将 ADC3910D125 与 FPGA 结合使用。 我们不会使用片上数字下变频器。 我们只希望 FPGA 的原始输出以及其中的任何抽取+滤波。 该芯片有一个 12 位的数据总线 D0 至 D11。

我假设 D0 为最低有效位

我假设 D9 是原始数据的最高有效位(符号位)

我假设在此场景中 D10 和 D11 只是 D9 的副本(符号位)

我明白了吗?

是否可以不将 D10 和 D11 连接到 10 位原始数据输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您需要 10 位分辨率、请遵循数据表第 14/15 页中指定的时序图。

    通常从 MSB 向下看。 IE - D11 至 D2(10 位)。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我看到时序图指向 D11 到 D02 的通道以进行 10 位操作。

    谢谢!

    ØE μ s