This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:未获得确定性结果、以证明 ADC 与 FPGA 对于 JES204B 子类 1 的互操作性

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1569012/adc12dj3200evm-not-getting-deterministic-results-to-prove-interoperability-of-adc-with-fpga-for-jes204b-subclass1

器件型号:ADC12DJ3200EVM


工具/软件:

你好、团队

我正在测试 ADC 与 FPGA 在 JESD204B 子类 1 中的互操作性。 我从 4 通道设计开始、其中我为 JMODE 2 设置 ADC、其中 F=8、K=4。 FxK=32、由于我的接口为 32 位 (32/4=8)、因此 LMFC 边界为 8 个时钟周期。 对于子类 1、我也会在 ADC 寄存器下方明确设置。

0x2B0 01

0x29  70

问题:从 SYNC 置为无效到第一个 ILA 数据的时间会改变下电上电到下电上电、从而跨越 LMFC 边界、有时会导致子类 1 确定性延迟故障。 我们的 LMFC 边界为 8 个周期、因此我们预计每个通道上的数据在 8 个周期内。 这里没有车道偏斜,下面的说明。

为了计算从 SYNC 置为无效到第一个 ILA 数据所需的时间、我们运行对应每个通道的计数器。 每个通道上的计数值在本例中是相同的。

例如

首次下电上电时、每个通道的计数值为 0x0D、JESD 在 n 个 LMFC 边界上提供数据输出

然后在第 n 个下电上电期间、计数值= 0x15、第 n+1 个 LMFC 边界上的 JESD 数据输出。 这违反了子类 1 的要求。

请注意、直到我的计数值为 0x14、JESD 才在 n 个 LMFC 边界上提供数据。 问题在于计数值= 0x15 时。

是否知道为什么我们在 FPGA 上看到的数据具有 8 个周期下电上电与下电上电的最大差值、从而调节 LMFC 要求?  

如果我遗漏任何内容、请告诉我。

-TRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    我假设 ADC 和 FPGA 在 LMFC 方面通过 SYSREF 同步。 一个实验将是向 FPGA 中的 LMFC 添加偏移。 如果 FPGA 的 SYNCn 释放位置太靠近 ADC 的 LMFC 边界、则从 CGS 到 ILAS 的转换可能会因多帧而错开。  

    此致、

    阿米特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ameet 的快速响应。  

    我们使用 F = 8 和 K = 4、因此 LMFC 为 32。 我们为 SERDES 配置了 32 位并行数据宽度。 在每 8 个时钟周期后生成 LMFC 上升时钟(对于每个时钟周期,接收到 4 个字节-> LMFC/(DATA_WIDTH)/8)= 4)。 我们尝试了偏移的所有可能值(即从 0 到 7 的值)、并观察到多帧导致 CGS 到 ILAS 差异。 SYNCN 在 LMFC 上升沿的下一个时钟周期被置为无效、即在具有不同偏移的 LMFC 上升沿发生移位、因此 SYNCN 转换也会发生移位。  

    我们要尝试将 LMFC 从 32 增加到 64、 我们将 K 的值从 4 更改为 8。 在该配置下、可以观察到 SYSREF 频率未降低、每四个时钟周期断言一次 SYSREF(当 LMFC = 32 时的行为相同)、并且由于 LMFC 计数器也在每 8 个时钟周期后复位。 我们希望确保 SYSREF 上升沿脉冲每 16 个时钟周期之后出现一次。 您可以提出降低 SYSREF 频率的配置建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amet Bagwe 

    现在、我们可以通过遵循以下屏幕截图中突出显示的配置来减少 Sysref。

    如前所述、F=8、K=8、在这种配置下、我们也看到相同的行为。 我们尝试了不同的 LMFC 偏移来移动 LMFC 边沿和同步、但行为没有变化。

    您能在 ADC EVM GUI 中查看我们的配置、告诉我们是否缺少一些东西?

    非常感谢您的帮助。

    -TRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amet Bagwe 

    我们尝试通过将 0x208 寄存器的重新对齐位写入 1 来将其清除。  

    在清除该位之前、0x208 = 7C

    将该位清零(通过写入 7C)后、0x208 = 64

    两个对齐、重新对齐都变为零。 这种测试方式是否正确?

    此外、尝试使用一个 f/f 注册 SYNC 信号、但我们仍然看到相同的行为、确定性延迟和 1 个 LMFC 差异。

    这里有什么想法/线索、有什么调试指针?

    -TRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    请向我们发送 FPGA 设置的方框图(其中显示了时钟,SYSREF 和数据连接)。  

    测试重新对齐的方法是仅在读取“1"后“后向该位写入“1",“,但、但您测试的结果也可以。 如果没有再次设置该位、则意味着 SYSREF 时序正常。

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amet Bagwe 

    这是 FPGA 设计的时钟架构。

    -TRS