This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:16 个 Tx 通道

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1574246/ti-jesd204-ip-16-tx-lanes

器件型号:TI-JESD204-IP
主题:DAC39RF10 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

我尝试  针对 16 通道配置调整 TI-204C IP、对于 DAC39RF10、对于 64B66B 编码则调整 JMODE1。

我在 jesd_link_params.vh 中进行了以下修改  

`define IP_type “TX"</s>“

`define number_of_TX_LANES 16

`dlane_dac_to_gt_map{4'd15、4'd14、4'd13、4'd12、4'd11、4'd9、4'd8、4'd7、4'd6、4'd5、4'd4、4'd3、4'd}

`define TX_LANE_POLARITY 16'b000000000000

`define TX_LANE_DATA_WIDTH 16

`d微调 TX_E_VAL 1

我已经尝试综合这些更改(ZCU102 目标设计、在更改之前继续进行 write_bamin。)

我收到以下错误:  

[Synth 8-5809]从加密信封生成错误。 [“TI_204C_IP.SVP":“:12605]

[Synth 8-5809]从加密信封生成错误。 [“TI_204C_IP.SVP":“:12215]

[Synth 8-6156]合成模块'TI_204C_IP_ref'[“TI_204C_IP_Ref.sv":“:16]失败

您能帮助我进行适当的更改、使其适用于此配置和此 DAC 吗?

在这种情况下、我实际上不想使用 Rx。 如果您还能告诉我如何在不导致任何严重错误的情况下排除 Rx 部件、将会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人能在这里提供帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、


    收发器也需要进行定制。 该参考设计在 8 通道模式下使用收发器、但需要(通过收发器向导)将其更新为 16 个通道。  

    在进行仅 TX 设计之前、我建议您创建 RxTx 设计并运行环回仿真(以确保更改已正确发生)。 请注意、您还需要更新 refdesign_rx/tx.sv 文件、因为它们控制通道数据到样本的映射。

    此致、
    阿米特