Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10
主题:DAC39RF10 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我尝试 针对 16 通道配置调整 TI-204C IP、对于 DAC39RF10、对于 64B66B 编码则调整 JMODE1。
我在 jesd_link_params.vh 中进行了以下修改
`define IP_type “TX"</s>“
`define number_of_TX_LANES 16
`dlane_dac_to_gt_map{4'd15、4'd14、4'd13、4'd12、4'd11、4'd9、4'd8、4'd7、4'd6、4'd5、4'd4、4'd3、4'd}
`define TX_LANE_POLARITY 16'b000000000000
`define TX_LANE_DATA_WIDTH 16
`d微调 TX_E_VAL 1
我已经尝试综合这些更改(ZCU102 目标设计、在更改之前继续进行 write_bamin。)
我收到以下错误:
[Synth 8-5809]从加密信封生成错误。 [“TI_204C_IP.SVP":“:12605]
[Synth 8-5809]从加密信封生成错误。 [“TI_204C_IP.SVP":“:12215]
[Synth 8-6156]合成模块'TI_204C_IP_ref'[“TI_204C_IP_Ref.sv":“:16]失败

您能帮助我进行适当的更改、使其适用于此配置和此 DAC 吗?
在这种情况下、我实际上不想使用 Rx。 如果您还能告诉我如何在不导致任何严重错误的情况下排除 Rx 部件、将会很好。