This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:异常 TXN TXP 和 TX_REF

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1575514/afe4490-abnormal-txn-txp-and-tx_ref

部件号:AFE4490


工具/软件:

您好、TI 人

我的客户很多年都将 AFE4490 用于 SPO2 产品。

目前,我们发现一个有异常 LED 驱动器规格的芯片。

您能给出一些建议吗? 芯片是否损坏?

1. TX_REF 为 5V(电源为 5V、但客户将其配置为 1V)

TXN TXP 异常波形如下:

3、良好的芯片 TXN TXP 波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好玉溪、

    您能解释一下设置吗?

    • TX_REF 是否设置为 1V? AFE4490 不支持 5V。
    • 这两种测量是否都是使用 AFE4490 的相同寄存器配置进行的? 您是否愿意分享该寄存器配置?
    • 如何测量 TXP/TXN?

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Payton

    TX_REF 设置为 1V、但客户在该引脚中测量到 5V。 因此我想检查芯片是否损坏? 和 什么可能是造成损害的原因。

    目前尚无完整的寄存器配置列表、但通过 TX_REF 现象可以了解芯片异常情况。两个图像都是使用带有 TXP - GND 的单端示波器探头在相同配置下采集的。 您能帮助我们找到芯片损坏的线索吗? 或者、您能否确认芯片已损坏、我们可以提交质量分析流程。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    需要检查以下几点:

    • AFE_PDNZ 引脚的状态是什么? AFE_PDNZ 是否连接到任何特定的引脚值、或者是否悬空?
    • 按照 本文中的说明、在将 AFE_PDNZ 和 RESETZ 驱动为高电平后、您是否可以测量 TX_REF(预计为 0.75V)、BG(预计为 1V)和 VCM(预计为 0.9V)上的值?  请告诉我您的结果。

    此致、

    Payton