请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE4490工具/软件:
您好、TI 人
我的客户很多年都将 AFE4490 用于 SPO2 产品。
目前,我们发现一个有异常 LED 驱动器规格的芯片。
您能给出一些建议吗? 芯片是否损坏?
1. TX_REF 为 5V(电源为 5V、但客户将其配置为 1V)
TXN TXP 异常波形如下:

3、良好的芯片 TXN TXP 波形如下:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Payton
TX_REF 设置为 1V、但客户在该引脚中测量到 5V。 因此我想检查芯片是否损坏? 和 什么可能是造成损害的原因。
目前尚无完整的寄存器配置列表、但通过 TX_REF 现象可以了解芯片异常情况。两个图像都是使用带有 TXP - GND 的单端示波器探头在相同配置下采集的。 您能帮助我们找到芯片损坏的线索吗? 或者、您能否确认芯片已损坏、我们可以提交质量分析流程。
非常感谢。