This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:传播延迟:采样时钟下降沿到 DCLK 上升沿

Guru**** 2763415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664, ADC3662, ADC3562, ADC3664EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1557084/adc3562-propagation-delay-the-sampling-clock-falling-edge-to-dclk-rising-edge

器件型号:ADC3562
主题中讨论的其他器件:ADC3662、ADC3664 ADC3664EVM

工具/软件:

您好、

TPD 在数据表中的描述如下:

但是、我们的原型板的行为似乎与规格不同。

由于“采样时钟下降沿到 DCLKIN 下降沿的延迟“为 11.5ns、

我们预计 Tpd 为 14.5ns (NOM ),但如下面的波形所示(实际 Tpd 为 27.7ns )

如果有任何可能的原因、请告诉我。

另外、如果我误解了规范、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享数据的示波器捕获。 您还能分享 ADC 模式(#导线、分辨率、DDC 模式,抽取因子)、采样频率、 和您使用的 DCLK 频率?

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的答复。
    在以下条件下、我们使用 ADC。
    2 线
    16 位分辨率
    DDC 旁路
    采样时钟= 10MHz
    DCLK = 40MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供此附加信息。 我正在与设计团队核实 TPD 值是否正确。 请等待几天后再回来。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。
    我期待收到您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经确认数据表中列出的 TPD 确实是正确的。 我自己在实验室中测量了这个值、并得到了以下结果:

    方波源的最小频率是 15MHz、因此我使用 15MHz 采样频率和 DCLK 频率 60MHz。

    TCDCLK = 2.7ns

    Tpd = 5.9ns

    请问您在电路板的哪个位置探测这些信号? 我使用 EVM 向右探测所有信号并探测 ADC 的输入/输出、我正在探测差分对的 P 桥臂以获取所有信号。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的答复。

    我们观察到了我们构建的原型板上 ADC 输入/输出引脚附近的波形。

    我们使用差分探头观察采样时钟和 DCLK、但对于 DCLKIN、我们仅观察到差分信号的正极侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    如果您在差分探头上的 P/N 连接上交换了其中一个探针、则该探针上的测量值将会异相、从而导致上面发现的 tpd 测量值不正确。 还请检查连接的极性。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Reeder-San

    感谢您指出这一点。

    我们将再次检查波形观察点。

    ------------------------------------------------------------------------------------

    更新:9 月 8 日:

    我们已经重新检查了波形和观察点、但问题尚未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    所以、为了进行验证、您可以确认客户是否正在探测 CLK、DCLKIN 和 DCLKOUT 上的正极引脚?

    如上面的示波器图所示、我们确认此时序规格是正确的。

    请提供建议。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san

    感谢您的答复。

    我们使用无源探头观察到 CLK、DCLKIN 和 DCLK 的正极侧。

    现在我们将再次进行检查、看看寄存器设置是否有任何问题。

    如果您知道任何看似相关的寄存器、请告知我们。

    如果问题仍然存在、我们将考虑购买和评估 EVM。

     EVM 中安装的 ADC3662 与 ADC3562 之间的规格是否存在差异?

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    如果规格相同、则不应存在任何差异。

    您能否发送客户的 ADC 寄存器写入列表、我们可以对其进行检查?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、
    我是客户。 我们正在考虑在我们正在开发的产品中使用这款器件。
    寄存器设置如下:

    寄存器 0x07:写入 0x4B
    寄存器 0x13:写入 0x01、等待至少 1ms、然后写入 0x00。
    寄存器 0x19:写入 0x10
    其他寄存器:默认值

    如果您发现任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    我正在对设计进行检查。

    您能给我们完整的登记簿吗? 如果我们需要在实验上进行设置、这将很有帮助。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    ADC3662 和 ADC3562 之间的寄存器配置或传播延迟没有差异。

    问题可能与您的配置有关。 您正在写入正确的值、但有一些问题需要纠正。 请参阅以下内容:

    地址   值

    0x0        0x1  //复位
    0x7          0x4b //将输出接口设置为 16 位、2 线
    0x13        0x1  //电子保险丝重新加载、完成后无需写入 0x0
    0x1b        0x88 //将输出分辨率设置为 16 位
    0x19        0x10 //配置 FCLK 旁路、2 线

    请确保在应用采样时钟和 DCLK 信号后执行复位和寄存器配置、并且请勿将 0x0 写入电子保险丝寄存器 (0x7)。 然后、请在执行复位和配置序列后尝试再次测量传播延迟。 如上所述、这种情况应在连接到每个信号的 P 侧的差分探头的 P 侧进行测量、并且信号应在尽可能靠近 ADC 的位置探测、以减少布线或其他元件导致的任何额外延迟。

    如果您尝试上述方法、但仍观察到不正确的传播延迟、请尝试在其他电路板上测量、以查看这是否是设备故障造成的问题。 我们查看您的原理图、看看原型板上是否有任何问题导致、这也可能会有所帮助。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、
    感谢您的答复。
    我们尚未访问除 0x07、0x13 和 0x19 以外的任何寄存器。
    它们的值​​保持为默认值。

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke-san、
    感谢您的答复。
    我们将执行您提供的说明、并检查其是否正常工作。

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请随时向我们发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luke-san、

    我们尝试了您的所有建议、但结果没有什么不同。
    我们还通过将 ADC3562 更改为 ADC3662 来检查原型板的运行情况、但结果是相同的。
    我们的使用方式可能存在一些问题、因此我想使用 EVM 进行评估。
    应该使用哪一个 EVM?
    过去产品页面上有一个链接、但不再显示该链接。

    此致、
    Hiroki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    我将为您查明要购买哪款 EVM、并在今天晚些时候通知您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    您可以订购 ADC3664EVM 来评估 ADC3562。 该 EVM 将配备 ADC3664、这是一款最大采样率为 125MHz 的双通道器件。 您可以通过禁用一个通道并将最大采样率限制为 25MHz 来评估 ADC3562(单通道,25MHz 的最大采样率)。

    ADC3664 和 ADC3562 是同一器件、但 ADC3562 禁用了一个通道、速度限制为 25MHz。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke-san、Rob-San

    感谢您的答复。
    我会考虑购买 AD3664EVM。
    您之前展示过的波形是否是在使用 ADC3664EVM 时拍摄的?

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    是的、正确。 Luke 和我使用了一个 EVM 来捕获上述波形。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    我使用了一个 ADC3664EVM、它将器件替换为 ADC3662。 ADC3664、ADC3662 和 ADC3562 之间的时序没有差异。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke-san、Rob-San

    感谢您提供的信息。
    我们还将购买 EVM 并对其进行评估。
    我会汇报任何进展。

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki-san、

    好的、我现在将关闭这篇文章。 请创建新帖子。

    THX、

    Rob