主题中讨论的其他器件: ADS9813、 ADS8688W
工具/软件:
尊敬的团队:
我们计划 在数据采集系统中使用 ADS8598S ADC、并希望确保 满足以下要求:
- 每个通道的输入电压范围有一个 ±50 V (100 VPP ) 的上限和一个下限<=±1 V (2 VPP )。
您能告诉我们如何满足此要求以支持电压的上限和下限吗?
在我们的快速探索 过程中、我们发现了 PGA281 芯片组。 也许 这对于我们的要求很有用。 请确认。
请告知我们、这是否是满足上述要求的正确方法。 此外、如果您有更好、更具成本效益的解决方案、请告诉我们。
随附的是基本架构图、以便更详细地理解。

此致、
Sahil Nayak