This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598S:询问 ADS8598S ADC 合适的选型和特性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598S, ADS9813, ADS8688W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1556617/ads8598s-inquiry-regarding-right-selection-and-features-of-ads8598s-adc

器件型号:ADS8598S
主题中讨论的其他器件: ADS9813ADS8688W

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划 在数据采集系统中使用 ADS8598S ADC、并希望确保  满足以下要求:

- 每个通道的输入电压范围有一个 ±50 V (100 VPP ) 的上限和一个下限<=±1 V (2 VPP )。

 您能告诉我们如何满足此要求以支持电压的上限和下限吗?
在我们的快速探索  过程中、我们发现了 PGA281 芯片组。 也许 这对于我们的要求很有用。 请确认。

请告知我们、这是否是满足上述要求的正确方法。 此外、如果您有更好、更具成本效益的解决方案、请告诉我们。

随附的是基本架构图、以便更详细地理解。

此致、
Sahil Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、  

    我无法看到共享的第一张图片、是否在下面一行之外有相关信息?  

    - 每个通道的输入电压范围的 上限为±50V (100 VPP)、下限为<=±1V (2 VPP)。[/报价]

    在第二个图像 以及 AFE 方框图中、“精密电阻分压网络“块的输入是±50V 吗? 该块之后的预期输出范围是多少?  

    ADS8598S 具有集成式 PGA、LPF 和 ADC 驱动器、输入范围高达±10V。 如果 “精密电阻分压网络“块的输出在该范围内、ADS8598S 能够替换一半的 AFE 块。   

     ADS8598S 还具有恒定的输入阻抗、可以用来进一步将输入范围增加到超过 ±10V、下面是高达±40V 的性能表。 有关更多信息以及以下报告、请参阅数据表的典型应用部分:  

    可在集成式模拟前端 (AFE) SAR ADC 上增大输入范围的电路

    扩展输入电压范围并了解采用集成前端的 ADC 的相关误差

    在集成模拟前端 (AFE) 中减少外部 RC 滤波器电路对增益和漂移误差的影响:±10V

      

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    感谢您提供详细信息。

    请参阅随附的下表:

    VPP (+/-) R1(k Ω) R2(k Ω) VO
    50 400 100 10.
    40 400 100 8.
    30 400 100 6.
    25 400 100 5.
    20 400 100 4.
    10. 400 100 2.
    5. 400 100 1.
    2. 400 100 0.4
    1. 400 100 0.2

    VPP 是传感器的输入电压。

    R1 R2 精密分压器网络

    VO 是 ADC 输入端的电压。

    我们 认为、根据这个表格、ADS8598S 将能够接受中的所有价值观 VO 如表中所列。 但是、我们 希望 表的最后 2 行能够清晰地运行、其中 ADC 的输入电压将为 400mV 和 200mV。

    由于采用了 ENOB  ADS8598S 的规格是 15.3 位 、 ADS8598S 可以读取的最小电压为 61.96uV 。 因此、根据这些计算结果、它的精度也将能够读取 200mV 和 400mV 输入电压。

    请确认我们的理解、如果我错了、请纠正我。

    此致、
    Sahil Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、  

    正确、ADS8598S 将能够精准测量 0.4V 和 0.2V 范围。 为了获得更好的性能、我仍然建议进行一些额外的系统校准。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    感谢您的确认。

    我已 按照说明更新了连接方框图、如下所示:

    请告知我们是否 需要进行任何额外的系统校准以获得更好的性能。
    如果是、请提供相同的参考资料。

    此致、
    Sahil Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、  

    可以使用已知的系统输入进行额外的校准、如果可以设置接近 ADC 结束范围的几个固定值、则只需要这些值。  如果添加可选的范围扩展电阻器、这将更加重要、但这两者都是很好的做法。  

    除此之外、方框图看起来不错。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    已注意。 感谢您提供的信息。

    最后、 我想确认的是、我们所做的校准是否  也适用于温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    您是否有任何要分享的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、  

    我当时在度假,所以很抱歉耽误了我的时间。  

    校准也将确保在温度范围内提供帮助、如 以下集成模拟前端 (AFE) 的降低外部 RC 滤波器电路对增益和漂移误差的影响:±10V 所示

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    感谢您的更新。

    如果我想对温度进行校准、那么数据表中的哪个参数应该是基本基准、应该如何在校准中使用该参数?  增益误差温漂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、  

    校正、增益误差漂移、偏移误差漂移、如果使用内部基准、内部基准和基准缓冲器漂移 是预期过温漂的重要指标。 根据整个信号链、还应考虑系统中暴露于温度的其他元件。  

    您预计系统会发生温度絮凝、还是在系统稳定后、它可能会保持一定的稳定温度?   

    如果它在稳定后将保持在稳定的温度范围内、我建议在该温度下重新校准、并且不需要漂移值。  

    如果预计会波动、那么是的、考虑 ADC 的漂移性能以及信号路径中的任何元件将是一个很好的起点。 ~可以进行系统漂移校准、并使用典型和 5 μ F 最小/最大预期温度和校准查找表、如果要更改多个参数、也建议这样做。  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    感谢您提供的信息。

    我还有一个问题、它与所选的 ADC  ADS8598S 相关。

    我们有一个要求“ 可数字调节的输入范围 “。 所选的 ADC 是否足以满足此要求?

    如果没有、您是否有任何其他 ADC 器件建议足以满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、  

    我们有一些具有数字可调输入范围的 ADC 选项

    如果您需要同时对所有通道进行采样、我们可以使用

    •  ADS9813 — 使用 18 位 2MSPS 进行同步采样、输入范围为:±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和±2.5V 之间
    • ADS9803 - ADS9813 的 20 位版本、2MSPS 且输入范围相同  
    • ADS8598SADS8598H (之前选择)也是 18 位的、但速度分别较慢、为 200kSPS 和 500kSPS、 输入范围仅为±10V 和±5V

    如果不需要同步采样并且可以选择多路复用输入 ADC、我们可以提供该选项  

    • ADS8698 - 18 位、500kSPS、输入范围 ±10.24V、±5.12V、±2.56V
    • 该器件的 16 位版本: ADS8688A :的输入范围为 ±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V
    • 该器件还有一个版本正在发布:ADS8688W、该版本 将具有相同的输入范围、但较大的输入范围将 ±12.288V
      • 此设计的单通道版本已发布 ADS8681W)

    您的设计时间表是什么?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    感谢您的意见。 我将进一步检查。

    我们将于 10 月开始设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    我想确认、 如果我们消除此方框图中的“度增益“缓冲区、是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、  

    您能分享一下为什么一开始添加了单位增益缓冲器?  它是高压隔离的一种形式?  还是为了避免抗混叠输入滤波器上的高输入阻抗?  

    如果电阻器网络的输出阻抗对于抗混叠滤波器的输入是正常的、那么它应该没有问题  

    此致、  

    Yolanda   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    这样做的目的是避免在抗混叠输入滤波器上出现高输入阻抗。

    考虑到 ADC 具有内置 PGA、我们可以去掉 单位增益缓冲器。

    请确认我们的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、

    正在等待您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、  

    输入频率是否接近直流范围? 如果是、则是、可以省略单位缓冲区。

    此致、  

    Yolanda