This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0820-N:有关此器件的材料/质量的问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1572734/adc0820-n-questions-about-the-material-qual-of-this-part

部件号:ADC0820-N


工具/软件:

 大家好-

您能否在下面提供这些问题的答案?

  1. 器件是否对以下溶液或溶剂敏感?
    1. 丙酮
    2. IPA.
    3. MEK
    4. 甲苯
    5. 水,所有类型
    6. 阿塞雷尔 2200
    7. Petroferm Bioact EC-7R
    8. 第 13330 章
    9. 我的超次元帝国 20
    10. Micro Care Proclean
    11. TDS Quanox A4630
    12. Dupont Vertrel SFR
    13. 我的超次元帝国 201

 

  1. 手动安装部件之前是否需要预热?

 

  1. 在不对器件进行物理和/或功能降级的情况下、器件可以承受的最大斜升速率是多少?

 

  1. 如果进行回流焊、当器件暴露在每秒四 (4) 摄氏度的斜坡速率下时、器件的物理和/或功能是否会降级?

 

  1. 零件是否符合 J-STD-020 的湿敏等级?

 

谢谢、
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    在星期二 NEXT 之前、我不在办公室、因此我需要一些时间来处理此问题。 我会尝试将其发送给团队中可以帮助收集此信息的人员。 谢谢!

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    我失去了这一主题的跟踪,所以回来回应。 我们是否可以将其移至内部论坛或电子邮件地址? 我仍然需要跟进、看看我们是否掌握了这些信息。 对此造成的长时间延误深表歉意。

    此致、
    Joel