请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC0820-N工具/软件:
大家好-
您能否在下面提供这些问题的答案?
- 器件是否对以下溶液或溶剂敏感?
- 丙酮
- IPA.
- MEK
- 甲苯
- 水,所有类型
- 阿塞雷尔 2200
- Petroferm Bioact EC-7R
- 第 13330 章
- 我的超次元帝国 20
- Micro Care Proclean
- TDS Quanox A4630
- Dupont Vertrel SFR
- 我的超次元帝国 201
- 手动安装部件之前是否需要预热?
- 在不对器件进行物理和/或功能降级的情况下、器件可以承受的最大斜升速率是多少?
- 如果进行回流焊、当器件暴露在每秒四 (4) 摄氏度的斜坡速率下时、器件的物理和/或功能是否会降级?
- 零件是否符合 J-STD-020 的湿敏等级?
谢谢、
Lauren