This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:在较低温度 (<7°C) 下、DOUT 保持为 0V。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566089/amc3336-on-lower-temperature-7-c-dout-stay-0v

器件型号:AMC3336


工具/软件:

您´m 使用 AMC3336、请参阅应用手册中所述(完全正确)。 当温度降至 7°C 以下时、LDO_OUT 电压会降低、导致 DCDC_OUT 电压断开、DOUT 保持为“0"。“。 我可以在经过测试的 3 个板上重现此故障、行为相同。  
VDD 在 3.3V 时稳定。 没有额外负载(如数据表中所述)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您能检查诊断引脚的状态吗?

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的快速响应Slight smile

    我测量了以 GND 为基准的诊断引脚。 在正常温度下、I 测量值为 3.27V。 冷却引脚跳至 0.04V。 我还测量了 DCDC_IN 和 DCDC_GND 之间的电压。 在正常操作中、我得到了 2、25V、冷却下来、它会跳闸(实际上是快速转换)到 2.02V。  

    此致、Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、请接受我延迟的回复。 我一直在旅行。 我将通过电子邮件与您联系  

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件解决。 关闭螺纹。