请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC3336工具/软件:
您´m 使用 AMC3336、请参阅应用手册中所述(完全正确)。 当温度降至 7°C 以下时、LDO_OUT 电压会降低、导致 DCDC_OUT 电压断开、DOUT 保持为“0"。“。 我可以在经过测试的 3 个板上重现此故障、行为相同。
VDD 在 3.3V 时稳定。 没有额外负载(如数据表中所述)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.