This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06 上关于在 RTD 和 ph 配置之间切换时使用 OFFCAL 命令的阐释

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1579557/ads124s06-clarification-on-using-offcal-command-while-switching-between-rtd-and-ph-configurations-on-ads124s06

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08EVM

尊敬的团队:

我正在使用 ADS124S06 用于从两个传感器读取数据的 ADC—一 部分 和 A pH 传感器 。 我设计了一个允许同时连接两个传感器的电路。

在我的实现中、我首先为配置 ADC 寄存器映射 部分 来测量温度。 计算完温度后、重新配置的 ADC 寄存器 pH 传感器 并读取相应的 mV 值。 根据温度和 mV 读数、我可以计算最终 pH 值。 该测量过程 (RTD→ph→RTD) 在一个环路中连续运行。

查看时 ADS124S08EVM 3 线 RTD 示例脚本、我注意到它执行了 偏移校准 () OFFCAL此命令通过补偿偏移和增益误差来提高精度。

我的问题是:
每次在 RTD 和 pH 测量之间切换时、我都会重新配置 ADC 寄存器映射、 OFFCAL每次切换回 RTD 配置时、是否需要发出命令 才能保持测量精度? 或者、除非发生重大配置或环境变化、否则单次校准是否足够?

有关OFFCAL在这种类型的多传感器开关设置中使用的任何指导或最佳实践、我们深表感谢。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pawan、

    对于不同的通道和增益设置、偏移会略有不同。  但是、每次在环路中都不需要运行失调电压校准。  您可以为每个输入运行 OFFCAL 一次、然后读回寄存器值。  在此初始校准之后、每次更改输入通道时都可以写入偏移寄存器、这将比每次运行偏移校准快得多。

    是的、失调电压值会随着时间的推移而漂移、主要是由于温度变化所致。  您需要确定失调电压误差在 ADC 的预期工作温度范围内的变化是否显著、并决定是否需要定期进行失调电压校准。 但是、温漂非常低、典型值为 0.015uV/°C  如果预计温度变化不会很大、则可能不需要进行额外的校准。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 基思尼古拉斯 ,我希望同样的支持,从你对我未来的实验和测试也。 谢谢你。