Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08EVM
尊敬的团队:
我正在使用 ADS124S06 用于从两个传感器读取数据的 ADC—一 部分 和 A pH 传感器 。 我设计了一个允许同时连接两个传感器的电路。
在我的实现中、我首先为配置 ADC 寄存器映射 部分 来测量温度。 计算完温度后、重新配置的 ADC 寄存器 pH 传感器 并读取相应的 mV 值。 根据温度和 mV 读数、我可以计算最终 pH 值。 该测量过程 (RTD→ph→RTD) 在一个环路中连续运行。
查看时 ADS124S08EVM 3 线 RTD 示例脚本、我注意到它执行了 偏移校准 () OFFCAL此命令通过补偿偏移和增益误差来提高精度。
我的问题是:
每次在 RTD 和 pH 测量之间切换时、我都会重新配置 ADC 寄存器映射、 OFFCAL每次切换回 RTD 配置时、是否需要发出命令 才能保持测量精度? 或者、除非发生重大配置或环境变化、否则单次校准是否足够?
有关OFFCAL在这种类型的多传感器开关设置中使用的任何指导或最佳实践、我们深表感谢。
谢谢你。