This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:将 DAC80501 用作 DAC 信号输出、

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565399/dac80501-using-the-dac80501-as-a-dac-signal-output

器件型号:DAC80501


工具/软件:

使用 DAC80501 作为 DAC 信号输出、输出信号处于伏电平。 在 1000 倍衰减后、衰减信号会受到芯片控制 SPI 信号的干扰的影响。 应如何适当地解决这种干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:  

    该问题通常与 PCB 布局有关。 如何实现 1000x 衰减? 您是否注意到在衰减之前 DAC 输出上存在噪声?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCB 布局的具体要求是什么? 您能否提供相应的布局和布线示例? 该衰减通过一个电阻分压器以及 1MΩ Ω 和 1001Ω 电阻器来实现。 衰减前的噪声振幅约为 10mV、衰减后的噪声振幅约为 3mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:  

    我们没有特定的要求、但最好的做法可以避免串扰/噪声。 主要建议是在布线时使用实心接地层、将数字和模拟布线分开。 该器件只有一个接地引脚、但在布线时分离布线仍然很重要。 这两篇文章对它有一些论述。  

    揭秘之混合信号系统的接地、第 1 部分

    揭秘之混合信号系统的接地、第 2 部分

    Microsoft PowerPoint - PCB 布局上的 5 串扰

    确定 噪声进入电路的位置也很重要。 如果噪声仅存在于 DAC 输出端、则 10mV 也会出现 1000 倍衰减。 鉴于这种情况、您也会有噪声进入电阻分压器或在电阻分压器之后。

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用公共接地进行连接并将 SPI 信号线整合到内层以进行屏蔽、对电路进行了修改、但输出信号干扰没有改善。 测得的 2.5V 内部基准电压、该基准电压已经表现出很强的 SPI 信号干扰、干扰达到约 20mV。 基准电压也会受到 SPI 控制信号的干扰的影响。 如何解决电源干扰? 是否应该添加外部基准电压芯片? 或者是否应该应用适当的信号滤波?期待您的专家建议。

    此致。

    Bo Zeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    您可以考虑在这里使用 2 个 DAC 通道吗? GND 或基准上的任何干扰对两个通道都是共同的、因此如果使用差分输出及其之间带有分频器、您可以看到一些改善的数字馈通。  最终、您需要使阻抗与 SPI 相匹配、甚至可以考虑使用 50Ω 端接来完全减少干扰。  在您的情况下、我可能会实施外部射频以更好地提高您的性能。  您的信号是动态的吗? 我建议您使用 GND 对输出进行差分路由、然后实现强滤波、即使您严重抑制 DAC 输出(使用非常大的电容,如 10µF) 也)也是如此。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据实际测试、我们发现该问题是由 DAC 芯片上远程 SPI 的干扰引起的。 控制微控制器位于另一块电路板上、这两块电路板通过 FPC 电缆连接。 在 FPC 电缆上添加抗干扰铁氧体磁珠后、DAC 部分的干扰显著降低。