Other Parts Discussed in Thread: DAC80501
工具/软件:
使用 DAC80501 作为 DAC 信号输出、输出信号处于伏电平。 在 1000 倍衰减后、衰减信号会受到芯片控制 SPI 信号的干扰的影响。 应如何适当地解决这种干扰?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Bo:
我们没有特定的要求、但最好的做法可以避免串扰/噪声。 主要建议是在布线时使用实心接地层、将数字和模拟布线分开。 该器件只有一个接地引脚、但在布线时分离布线仍然很重要。 这两篇文章对它有一些论述。
Microsoft PowerPoint - PCB 布局上的 5 串扰
确定 噪声进入电路的位置也很重要。 如果噪声仅存在于 DAC 输出端、则 10mV 也会出现 1000 倍衰减。 鉴于这种情况、您也会有噪声进入电阻分压器或在电阻分压器之后。
此致、
凯蒂恩·琼斯
通过使用公共接地进行连接并将 SPI 信号线整合到内层以进行屏蔽、对电路进行了修改、但输出信号干扰没有改善。 测得的 2.5V 内部基准电压、该基准电压已经表现出很强的 SPI 信号干扰、干扰达到约 20mV。 基准电压也会受到 SPI 控制信号的干扰的影响。 如何解决电源干扰? 是否应该添加外部基准电压芯片? 或者是否应该应用适当的信号滤波?期待您的专家建议。
此致。
Bo Zeng
尊敬的 Bo:
您可以考虑在这里使用 2 个 DAC 通道吗? GND 或基准上的任何干扰对两个通道都是共同的、因此如果使用差分输出及其之间带有分频器、您可以看到一些改善的数字馈通。 最终、您需要使阻抗与 SPI 相匹配、甚至可以考虑使用 50Ω 端接来完全减少干扰。 在您的情况下、我可能会实施外部射频以更好地提高您的性能。 您的信号是动态的吗? 我建议您使用 GND 对输出进行差分路由、然后实现强滤波、即使您严重抑制 DAC 输出(使用非常大的电容,如 10µF) 也)也是如此。
谢谢、
Paul