This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63002:将外部基准与 DAC63002 结合使用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63002, MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581313/dac63002-using-an-external-reference-with-the-dac63002

器件型号:DAC63002
主题中讨论的其他器件: MSP430F5659

我之前发布了一个类似的问题、但没有收到回复、因此我正在再次发帖。
我目前正在使用 DAC63002、其外部基准电压连接到 VREF 引脚。 DAC 通过 SPI 通信从 MSP430F5659 MCU 接收数据。
在正常通信条件下、VREF 引脚几乎不消耗电流。 但是、当发生通信错误时、大电流流入 VREF 引脚、导致基准电压下降。


以下是我观察到的情况:

正常运行:
MCU 通过 SPI 发送 3 组 8 位数据(共 24 位)、同步信号在传输后立即关闭。 在这种情况下、基准电压保持稳定、没有大电流流入 VREF 引脚。

image.png


错误条件:
仅发送一个 8 位数据包后、传输会中断、这意味着不会将完整的数据传送到 DAC。 在此状态期间、SYNC 信号保持开路、大电流流入 VREF 引脚、导致基准电压下降。 只有在再次接收到正常信号后、电压才会恢复。

image.png


我的问题是:

当发生通信错误并且 SYNC 信号保持开路时、为什么电流流入 VREF 引脚?
是否有办法可以防止即使发生通信错误、基准电压也会下降?

当然、理想的解决方案是完全消除通信错误、但尽管进行了各种尝试、但它们仍会间歇性发生。 因此、我正在寻找一种权变措施或保护措施、以确保即使在此类错误期间 VREF 电压也能保持稳定。
任何建议或见解都将非常感谢。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeongbin:

    您能添加一些其他信息吗?

    1.您可以分享您的配置原理图吗? 我想知道基准电路是否与其他任何内容共享。   

    2.该问题是否仅在初始 8 位对特定寄存器进行寻址时才会发生? 例如、地址 0x1F? 我想知道是否有什么导致内部基准导通。

    3.这种情况是否发生在多个系统或电路板上?

    4.你能延长或有意重现这个问题吗? 例如、您能否将 SYNC 保持在低电平 20ms、以查看 VREF 的最终电压稳定到什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的答复。

    1. 关于我们配置的原理图:
      基准电压跨多个元件共享、包括 MCU(用作基准电压)和多个需要稳定电压电源的传感器。

    2. 关于初始 8 位地址:
      目前、我们始终使用地址 0x1C。 这个特定地址是否可能导致内部基准开启?

    3. 关于多个系统:
      我们有多个具有相同电路配置的 PCB、它们都存在相同的问题。

    4. 重现问题:
      如下图所示、我们在不提供任何数据或时钟信号的情况下长时间将 SYNC 信号保持在低电平。 我们观察到 2.5V VREF 最终降至大约 2.3V。 在此期间、测得的流入 DAC VREF 引脚的电流约为 408uA(在正常工作条件下,电流约为 14µA)。 此行为是否会由 SYNC 信号的长时间低电平状态引起?

    再次感谢您的支持。 如果您有任何其他建议我检查、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeongbin:

    1.这是有趣的,我们可以只是为了确认从 PCB 中移除 DAC 并再次测试吗? 我想知道您是否遇到其他一些导致电源崩溃的寄生负载。  根据我们的理解、器件中没有任何导致该问题的机制。  我很高兴有这个数据点。

    2.是否可以将 SDI 和 CLK 连接到 GND 并重试? 这将有助于确定是寄存器还是 SPI 接口可以对此做出贡献。   

    3.也许,基准是否具有更强的驱动能力?  如果将基准电压短接至具有强电流驱动的电源电压、它是否会再消耗电流?