This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:TX7332 延迟问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581571/tx7332-tx7332-delay-issue

器件型号:TX7332


您好、非常感谢您的答复。 使用 TX7332 的通道延迟功能时、配置如图所示。 当我将延迟设置为 1200 时、一切都正常工作。 但是、当我将延迟配置为超过 1300 时、示波器上不再显示该通道的输出、并且还没有达到器件的上限 8191。 问题可能是什么 image.pngtek00002.pngimage.pngtek00003.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试增加器件的 T/R 开关导通延迟、看看它是否有助于解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了以下设置、但仍然不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、每次系统断电然后重新上电时、正常的逻辑电平出现一次、然后消失。