This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:ADS1255 中缓冲器的输入偏置电流

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581332/ads1255-input-bias-current-of-the-buffer-in-ads1255

器件型号:ADS1255
Thread 中讨论的其他器件: ADS1260

您好、

我使用 ADS1255 测量电阻电桥、每个臂约为 10K。  我需要使用 ADS1255 的输入缓冲器来增加输入 阻抗。 总线没有输入偏置电流和输入失调电流、数据表中有温度系数值。 您能为我找到这些数据吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    ADS1255 输入缓冲器是斩波稳定放大器、平均差分输入电流主要由放大器输入结构的输入开关效应决定。  该平均输入电流与输入电压成正比、指定为等效输入电阻。  此有效输入电阻还取决于输入时钟频率、CLKIN 和数据速率、如表 7 所示。

    如果 f-CLKIN 不等于 7.68MHz、则在表 7 中调整有效输入电阻。  例如、如果输入时钟频率为 1MHz 7.68MHz 1MHz、且数据速率寄存器设置为 60sps(在本例中,1MHz 的实际数据速率将为 60* 1/7.68=7.8125sps)、则 Zeff 将为 ZEFF/ZEFF*40Meg=307.2MegOhm。

    我们没有任何关于温度变化的数据。  如果这些规格很重要、较新的 ADS1260 将包含这些类型的规范。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为输入电阻对于我的应用来说足够大、我 将继续测试 电路的其他部分。