Other Parts Discussed in Thread: ADS1255, ADS1260
Thread 中讨论的其他器件: ADS1260
您好、
我使用 ADS1255 测量电阻电桥、每个臂约为 10K。 我需要使用 ADS1255 的输入缓冲器来增加输入 阻抗。 总线没有输入偏置电流和输入失调电流、数据表中有温度系数值。 您能为我找到这些数据吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Danny、
欢迎来到 TI E2E 社区。
ADS1255 输入缓冲器是斩波稳定放大器、平均差分输入电流主要由放大器输入结构的输入开关效应决定。 该平均输入电流与输入电压成正比、指定为等效输入电阻。 此有效输入电阻还取决于输入时钟频率、CLKIN 和数据速率、如表 7 所示。

如果 f-CLKIN 不等于 7.68MHz、则在表 7 中调整有效输入电阻。 例如、如果输入时钟频率为 1MHz 7.68MHz 1MHz、且数据速率寄存器设置为 60sps(在本例中,1MHz 的实际数据速率将为 60* 1/7.68=7.8125sps)、则 Zeff 将为 ZEFF/ZEFF*40Meg=307.2MegOhm。
我们没有任何关于温度变化的数据。 如果这些规格很重要、较新的 ADS1260 将包含这些类型的规范。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用