This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC87208EVM:AMC87208EVM 无法使用 GUI 输出电流

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583044/amc87208evm-amc87208evm-cannot-use-gui-to-output-current

器件型号:AMC87208EVM
主题:AMC87208 中讨论的其他器件

您好!

我使用 GUI 来控制 AMC87208 以输出电流。 但是、当我在 GUI 中设置该值时、不会观察到电流。 我还发现 ADC 读数为奇数、无论输出电流设置为 250mA 还是 0mA、该值都相同。 根据用户指南、J8 跳线将 IDAC 输出连接到 4.99 Ω 负载、因此如果 250mA 实际是输出端、我应该能够在负载上测量大约 1.2V 的电压。 这时测量的是 0V。下面是 EVM 连接和 GUI 屏幕截图。 我已尝试同时连接 SPI 和 I2C 来连接器件、但两者都不起作用。 请帮助—谢谢!

717a4b73-bc05-4524-a4ca-d218697a3ff1.jpg

Picture2.jpg

Picture1.jpg

Picture3.png

Picture4.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenden、

    您的设置图片未显示与 PVDD 的任何连接。 该电源不由 USB/电路板提供。 提供 PVDD 电压、并将 J33 跳线连接到您尝试使用的任何输出。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!