Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, TLA2021, TLA2022
器件型号: ADS1115
主题中讨论的其他器件: TLA2021、 TLA2022
您好、
我的客户需要我们提供以下三个 ADC 的总内部电容和电感、来设计防爆产品。
* ADS1115
* TLA2021
* TLA2022
请您向我们提供这些信息吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Machida Ryuuuichi:
ADS1115、TLA2021 和 TLA2022 没有简单、固定的内部电容和电感值。
这些是动态的、会根据具体的测量结果和器件配置而变化。 这些器件具有高输入阻抗、消耗的电流很小、对被测电路的影响极小。 输入采样电容器远低于 10pF。
当总 PCD 的总电容用于 ATEX 等指令时、模拟输入上的滤波电容器的大小要大于这些器件的任何内部电容。
下面链接了每个器件的 IBIS 模型、您可以进一步了解每个引脚的电感和电容。
此致、
Andrew
尊敬的 Ryuuuichi:
Δ — Σ ADC 的内部采样电容远低于 10pF、但如果进行过度估算、则可以进行计算。 我们无法获得器件的总电容和电感的确切信息。
但是、需要注意的是、在 ADS1115、TLA2021 和 TLA2022 的典型应用中、需要使用电源去耦电容器。 这些电容器是 uF 的电容范围、几乎抵消了器件本身的 pF 电容。
由数据表中的“必须至少使用 0.1µF 电容器对 VDD 进行去耦“该转换为 pF 的电容器为 100,000pF。
此致、
Andrew
尊敬的 Ryuuuichi:
在与设计团队进行简短讨论后、以下是我拥有的信息:
器件总电容的良好估算值为 100pf。 这包括模拟和数字负载。
因为 IBIS 数字测量键合线上的电感、所以适用于电感。 唯一的电感是在键合线上。
考虑到模拟滤波电容器和电源去耦电容器时、总器件电容将明显小于系统电容。
请注意、该信息不在数据表中提供保证、使用风险由您自行承担。
此致、
Andrew
尊敬的 Ryuuuichi:
对于电容、ADS1115 100pf 的估算 也应适用于 TLA2021 和 TLA2022。
采用 X2QFN (RUG) 封装的 TLA202x 的 IBIS 报告在上方链接到了螺纹、将使用电感值。 我建议确认用于 ADS1115 的电感数字与您将使用的封装保持一致。 IBIS 报告包含 ADS1115 可用的所有封装。
此致、
Andrew