This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:用于防爆的内部电容/电感信息

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, TLA2021, TLA2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583951/ads1115-internal-capacitance-inductance-information-for-explosion-proof

器件型号: ADS1115
主题中讨论的其他器件: TLA2021TLA2022

您好、

我的客户需要我们提供以下三个 ADC 的总内部电容和电感、来设计防爆产品。
* ADS1115
* TLA2021
* TLA2022

请您向我们提供这些信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida Ryuuuichi:  

    ADS1115、TLA2021 和 TLA2022 没有简单、固定的内部电容和电感值。

    这些是动态的、会根据具体的测量结果和器件配置而变化。 这些器件具有高输入阻抗、消耗的电流很小、对被测电路的影响极小。  输入采样电容器远低于 10pF。

    当总 PCD 的总电容用于 ATEX 等指令时、模拟输入上的滤波电容器的大小要大于这些器件的任何内部电容。

    下面链接了每个器件的 IBIS 模型、您可以进一步了解每个引脚的电感和电容。  

    ADS1115

    TLA202x  

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    我使用 IBIS 计算出的内部电容和电感值。
    这里以 ADS1115 为例。



    并且还为 DeltaSigma ADC 添加了采样电容器(可以参考您的注释进行操作)。



    如您所知、IBIS 模型仅显示 I/O 信息。
    我知道很难提供实际价值、但我会尽量提供更多信息。
    是否有任何您可以披露的信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    Δ — Σ ADC 的内部采样电容远低于 10pF、但如果进行过度估算、则可以进行计算。 我们无法获得器件的总电容和电感的确切信息。

    但是、需要注意的是、在 ADS1115、TLA2021 和 TLA2022 的典型应用中、需要使用电源去耦电容器。 这些电容器是 uF 的电容范围、几乎抵消了器件本身的 pF 电容。  

    由数据表中的“必须至少使用 0.1µF 电容器对 VDD 进行去耦“该转换为 pF 的电容器为 100,000pF。

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    >这些电容器是 uF 电容范围、几乎可以抵消器件本身的 pF 电容。  
    你是这样说的 内部 总计 电容器的容值应为 pF?

    您认为“总内部电感“是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    在与设计团队进行简短讨论后、以下是我拥有的信息:

    器件总电容的良好估算值为 100pf。 这包括模拟和数字负载。  

    因为 IBIS 数字测量键合线上的电感、所以适用于电感。 唯一的电感是在键合线上。  

    考虑到模拟滤波电容器和电源去耦电容器时、总器件电容将明显小于系统电容。   

    请注意、该信息不在数据表中提供保证、使用风险由您自行承担。

    此致、  

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在团队中对此进行讨论。
    我了解 ADS1115 的思维方式。

    >器件总电容的良好估算值为 100pf。 这包括模拟和数字负载。  

    >由于 IBIS 数字测量键合线上的电感,因此适用于电感。 唯一的电感是在键合线上。  
    对于 TLA2021 和 TLA2022、我们也可以说相同的吗?
    如果内部总电容/电感与 ADS1115 不同、也请告知此情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    对于电容、ADS1115 100pf 的估算  也应适用于 TLA2021 和 TLA2022。  

    采用 X2QFN (RUG) 封装的 TLA202x 的 IBIS 报告在上方链接到了螺纹、将使用电感值。 我建议确认用于 ADS1115 的电感数字与您将使用的封装保持一致。 IBIS 报告包含 ADS1115 可用的所有封装。  

    此致、  

    Andrew