This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502-01EVM:DAC80502-01 EVM CAN't WRITE

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1583702/dac80502-01evm-dac80502-01-evm-can-t-write

器件型号: DAC80502-01EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好团队

 

我发现我的 EVM 无法按以下方式编写。所有设置都与原始默认值相同 (SPI)

 

image.png

 

您能帮助我检查我需要修改的任何设置吗?

 

BRS

 

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    J15 与 USB2ANY 输出不一致。 此 EVM 只能与 USB 端口+ EVM GUI 配合使用。 断开 USB2ANY 连接、查看 GUI 是否正常工作。 如果您需要更多有关设置的帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin

    非常感谢您的帮助。 这对我是Slight smile

    我们需要根据 EVM 的电流设置来设置电压 2.5V 输出。

    您能分享我应该在此处重写的寄存器吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您的 VDD 电压是多少? 这将决定您需要写入的内容。

    如果 VDD 为 5V:
    寄存器 0x04、写入 0x0001 以将基准设置为 2.5V、将 DAC 增益设置为 2 倍(5V 的总 DAC 范围)
    寄存器 0x08、写入 0x8000。 这会将 DAC 输出设置为中标度、即 2.5V

    如果您的 VDD 为 3.3V:
    寄存器 0x04、写入 0x0101、将基准除以 2、并将 DAC 增益设置为 2 倍(总 DAC 范围为 2.5V)
    寄存器 0x08、写入 0xFFFF。 这会将 DAC 输出设置为满量程、即 2.5V。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin

    非常感谢您的反馈。 您会希望在我们遵循您的建议后再继续。

    我们可以使用 EVM、通常为Slight smileμ s

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Erin