This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:JESD 警报

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586307/dac38rf83-jesd-alarm

部件号: DAC38RF83

尊敬的团队:  

我对 DAC38rf83 有疑问

 

唤醒后、状态输入寄存器: 通道 0 的 JESD 警报 (地址 0x64 处)等于 0xFF02(页 116)。

清除所有位后、位[1]保持设置状态 (0x0002)。

 

我的问题:

  1. 状态[1]是什么意思?
  2. 2.1 状态的严重程度是什么?

2.2 如果 DAC 处于活动状态(传输正常)、我可以忽略它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    您是否希望客户在初始化后尝试以下序列、看看他们是否可以清除“读取 FIFO“标志?

    很可能会使一些启动时钟同步保持稳定(在整个系统级)。 我们建议重新初始化和重新握手 DAC JESD204 块并重新初始化链路。 请参阅以下步骤并清除要重新检查的警报