This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3222:单端输入的输入时钟幅度

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1587270/adc3222-input-clock-amplitude-for-single-end-input

部件号: ADC3222

您好的团队、

数据表介绍了单端时钟输入。

image.png

但是、数据表没有指定单端 CMOS 的输入时钟振幅。 单端时钟的建议振幅是多少?

image.png

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    如果使用带有单端接口的时钟,时钟输入摆幅将减半以有效,即 — 0.75Vpp

    但是、我怀疑客户计划使用 1.8V CMOS 来驱动该引脚。 根据绝对最大额定值、时钟引脚可耐受 2V 电压。

    此致、

    Rob