Other Parts Discussed in Thread: BP-DAC11001EVM, MSP432E401Y
器件型号: BP-DAC11001EVM
线程中讨论的其他器件: MSP432E401Y
我看到了 TI E2E 论坛上的“BP-DAC11001EVM:软件无法与评估板通信“中描述的相同问题。 我尝试了建议的修复方法、但没有任何改变。
我的设置是+5.3V 时的 VCC 和 VDD、−5.3V 时的 VSS。GND 和 REF_GND 均连接到电源接地。 J20 设置为 1-2、以使 REF_PWR 源自 VCC。 所有其他跳线设置均保留为默认值。
该应用程序报告硬件连接成功、因此 LaunchPad (MSP432E401Y) 似乎正在工作。
我检查了 BP-DAC11001EVM 上的测试点、电压看起来正常。
使用逻辑分析仪、我验证了 SPI 活动:CS、CLK 和 MOSI 行为符合预期、但无论我发出写入还是从应用读取、MISO 都不会切换并保持拉至低电平。
我已经尝试调查我能想到的所有潜在原因、但找不到根本原因。 我能否获得有关此问题的支持?