This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:软件无法与评估板通信

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-DAC11001EVM, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1581715/bp-dac11001evm-software-cannot-talk-to-eval-board

器件型号: BP-DAC11001EVM
线程中讨论的其他器件: MSP432E401Y

我看到了 TI E2E 论坛上的“BP-DAC11001EVM:软件无法与评估板通信“中描述的相同问题。 我尝试了建议的修复方法、但没有任何改变。

我的设置是+5.3V 时的 VCC 和 VDD、−5.3V 时的 VSS。GND 和 REF_GND 均连接到电源接地。 J20 设置为 1-2、以使 REF_PWR 源自 VCC。 所有其他跳线设置均保留为默认值。

该应用程序报告硬件连接成功、因此 LaunchPad (MSP432E401Y) 似乎正在工作。

我检查了 BP-DAC11001EVM 上的测试点、电压看起来正常。

使用逻辑分析仪、我验证了 SPI 活动:CS、CLK 和 MOSI 行为符合预期、但无论我发出写入还是从应用读取、MISO 都不会切换并保持拉至低电平。

我已经尝试调查我能想到的所有潜在原因、但找不到根本原因。 我能否获得有关此问题的支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在对此进行审查、稍后会联系您。

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salah:

    根据数据表、建议条件功率 VCC 应在 8V 至 33V(且 VCC -<xmt-block2> VSS</xmt-block> < 36V) 范围 VSS 范围内)内。 请将 VCC = 5.3V 更改为工作值。  

    如果问题尚未解决、请告诉我。  

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将 VCC 设置为+10V、将 VSS 设置为−10V、将 REF_PWR 和 VDD 设置为+5V、并将 J20 设置为 2–3(来自 J18 的 REF_PWR)。 我重新检查了所有测试点;所有测试点都在预期范围内。 该应用仍然运行相同、通过该应用在 MOSI 上发送命令后、我看不到 MISO 上有任何活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salah:

    我们能否在实时设置中进行简短的调用来调试问题?
    我已删除邮件、请检查并相应回复。  

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我也面临同样的问题。 解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedele:  

    请参阅此主题。 如果这样做没有帮助、请告诉我、然后我可以帮助进行调试。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了此 主题  、 这解决了我的问题:
    “4. 如果 DAC 输出仍然没有变化、请检查下载的 SW 文件并读取以下位置的 readme.txt:……\bp-DAC11001EVM-1.0.0_installer_win\install_image_bp-DAC11001EVM-0app\patch\、然后按照说明操作。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedele:

    感谢您的确认。 我忘记了提供的链接,为此道歉。


    链接 —  e2e.ti.com/.../5770872

    谢谢、
    Sanjay