This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 无 MISO 响应(SPI 通信问题)

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589717/ads1298-no-miso-response-from-ads1298-spi-communication-issue

器件型号: ADS1298

尊敬的 TI 团队:

我希望你们都做得很好。

我正在努力将 ADS1298 与 MCU 连接、并希望了解 最小所需信号和条件 SPI 通信成功实现。

我附上了原理图的屏幕截图以供参考。

目前、示波器上的以下 SPI 信号看起来正确:

  • SPI_CLK

  • SPI_CS

  • SPI_MOSI

但我是 在 SPI_MISO 上未接收到来自 ADS1298 的有效响应(始终为 0x00)

我还附上了的示波器截图 复位 启动 、和 DRDY 信号。

其他详细信息:

  • AVDD = 3.3V

  • DVDD = 3.3V

  • PWDN 被拉高至 3.3V

  • 外部晶体在频率下运行 2.048MHz 、已在范围内确认

您能帮助我了解一下 最低要求 是为了使 ADS1298 输出有效的 SPI 数据、什么情况可能导致 MISO 线路保持非活动状态?

如对调试此问题提供任何指导或建议、将不胜感激。

谢谢!

原理图连接器:
ConnectorImage1.jpg

ADS1298 原理图: ADS1298Image1.jpg

 

波形启动序列:
ADS1298_StartUpSeq.png

 

波形 ID 命令:

ADS1298_ID_cmd.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krishna、

    我们的设备专家处于办公室之外。 此外、由于节假日、我们的回复可能会额外延迟。 我们将在 12 月 2 日的一周内回复您。

    此致、

    Payton