This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:从 CS 信号到 ALMOUT 信号的帧错误检查时间/

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, DAC61416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586016/dac61416-frame-error-checking-time-from-cs-signal-to-almout-signal

器件型号: DAC61416
主题中讨论的其他器件: DAC81416

尊敬的 exparts:

我们计划启用 CRC 检查以确认 SPI 数据通信的完整性。

您能告诉我从 CS 上升沿到 ALMOUT 输出的时间吗?

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu-San:


    我将与我的团队核实、并在明天之前回复您。

    谢谢、
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    好的、获得信息后告诉我。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu-San:


    没有直接的方法可以估算 从 CS 上升沿到 数据表中的 ALMOUT 输出的此时间、设计团队需要时间进行仿真以获得 真实 数字。 现在、请客户在测量报警输出前添加 0.25 ms 延迟。  

    我将能够在下周之前提供这些数据。 希望没关系。

    谢谢、
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    作为反馈、0.25ms 太慢了。

    在确认时间之前、您能告诉我哪种方法更快吗?:

    数据表中写道、发生 CRC 错误的下一次读取访问时的 CRC-ERROR 位可以确认该错误。(6.5.3) 由于 SCLK 最大为 35MHz、因此我认为它可以在几 μ s 内反映在 ALMOUT 中。  如果将信息反映到 ALMOUT 太晚了、我认为 SDO 会确认、但您认为什么?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu-San:


    配置完成后、CRC — 错误信号 ()(如果有)首先进入器件 DAC81416 的 ALMOUT 引脚 、而不是在 SDO 线路上。  

    谢谢、
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您能模拟并告诉我确切的时间吗? (从 CS 上升沿到 ALMOUT 输出)

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我还有一个问题。  

    根据 DAC61416 的数据表、CRC-8-ATM 用于 CRC 计算。 计算的初始值和偏移方向是什么?

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu-San:

     CS 上升沿到 ALMOUT 输出延迟小于 2us。 请使用此号码作为等待时间。

    一个 CRC-8--ATM,我会检查和回到你。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiromu-San、


    对于 DAC61416、 CRC 首先在 MSB 中移位、初始值为 0x00。  

    以下文章讨论了 DAC81416 的 CRC、这些器件使用相同的 CRC。

     https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1021390/dac81416-question-about-write-operation-error-checking-cycle 

    该帖子包含指向计算器的链接、以及您可以检查的器件的一些结果。

    Joseph Wu