Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, DAC61416
器件型号: DAC61416
主题中讨论的其他器件: DAC81416、
尊敬的 exparts:
我们计划启用 CRC 检查以确认 SPI 数据通信的完整性。
您能告诉我从 CS 上升沿到 ALMOUT 输出的时间吗?
此致、
Hiromu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sanjay:
作为反馈、0.25ms 太慢了。
在确认时间之前、您能告诉我哪种方法更快吗?:
数据表中写道、发生 CRC 错误的下一次读取访问时的 CRC-ERROR 位可以确认该错误。(6.5.3) 由于 SCLK 最大为 35MHz、因此我认为它可以在几 μ s 内反映在 ALMOUT 中。 如果将信息反映到 ALMOUT 太晚了、我认为 SDO 会确认、但您认为什么?
此致、
Hiromu
Hiromu-San、
对于 DAC61416、 CRC 首先在 MSB 中移位、初始值为 0x00。
以下文章讨论了 DAC81416 的 CRC、这些器件使用相同的 CRC。
该帖子包含指向计算器的链接、以及您可以检查的器件的一些结果。
Joseph Wu