This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:关于 DAC81416 余量的问题

Guru**** 2693305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590100/dac81416-question-about-headroom-of-dac81416

器件型号: DAC81416

您好:

我对 DAC81416 的余量有三个问题:

  1. 此 1V 或 1.5V 余量 来自 DAC 中的源端转阻、会出现一些压降?

fc8b324d-67fd-42eb-9c6b-cabbccfc29f7.png

 

 2.对于单极范围,如 DAC=0 和 VCC =20V,则 VSS 的输出范围是 0~18.5V ,这意味着余量不影响最低水平?

对于双极范围(例如 VSS =–6V 和<xmt-block1> VCC</xmt-block> = 20V)、 VCC、DAC 的输出范围为–4.5V~18.5V、这意味着余量会影响下限电平?

51f94351-d81c-4318-925f-c80f94ef331b.png

 

提前感谢!

此致!
Jason

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    请查看下面每个行项目的回复-  

    此 1V 或 1.5V 余量 来自 DAC 中的源端重新调整、会出现一些压降?

    [SK]-不完全正确。 这是输出放大器级的 VCC 和 VSS(或 GND)侧晶体管所必需的。 只有在最小余量和下余量电压之后、输出放大器级才会偏置并在线性状态下正常运行。 随着您 提供或增加电流、此余量或下余量电压会增加。  

    [报价 userid=“519110" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590100/dac81416-question-about-headroom-of-dac81416

     2.对于单极范围,如 DAC=0 和 VCC =20V,则 VSS 的输出范围是 0~18.5V ,这意味着余量不影响最低水平?

    [/报价]

    [Sk]-对于 VSS = 0 和 VCC = 20V、线性输出电压将获得 1.5V 至 18.5V(具有- 15mA 电流能力)。 随着输出电流负载的减小、输出范围将增加(对于+/–19、为 1V 至 19V –10mA)。 在空载时将获得 0V 或 20V 输出、但会出现数据表规格规定的误差。

    对于双极范围(例如 VSS DAC=–6V 和=20V)、则 VCC 的输出范围为–4.5V~18.5V、这意味着余量将影响最低水平?

    [SK]- 如上一条评论中所述、此处适用。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的及时答复!

    我还有一个问题:

    1.如果 DAC 拉取输出 5mA 电流、余量应该为 1V(根据下图)、对吧?

    但我 发现了有关“ VCC 余量与拉电流间的关系“的一个特性、如下图所示。 当 DAC 在+/–20V 或 +/–10V 下输出满量程代码时、 如果拉电流小于 6mA、余量可降至小于 0.4V。 这超出了上图中的最小 1V 余量、为什么?

     2. DAC 可在 1.5V 余量下驱动 25mA 电流。 但在“电源相关建议“部分中、它提到了 25mA 负载电流下的 2.5V 电源余量。 所以我对此感到困惑、25mA 负载电流时的最大余量是 1.5V 或 2.5V?

    提前感谢!

    此致!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    请在下面查看我的回答 -  

    [报价 userid=“519110" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590100/dac81416-question-about-headroom-of-dac81416/6126293

    1.如果 DAC 拉取输出 5mA 电流、余量应该为 1V(根据下图)、对吧?

    [/报价]

    [Sk]-此图是典型的图表数据表编号、带有一些裕度的引号、以及在 V/T 角上进行的测试。 而对于较低的 输出电流余量、需要降低电压。   

    DAC 可在 1.5V 余量下驱动 25mA 电流。 但在“电源相关建议“部分中、它提到了 25mA 负载电流下的 2.5V 电源余量。 所以我对此感到困惑、25mA 负载电流时的最大余量为 1.5V 或 2.5V?

    [Sk]- 电源相关建议“部分讨论了功率耗散、并以 2.5V 为例。 此处 2.5V 不一定是最小余量规格、仅为 1.5V。

    谢谢、
    Sanjay