Other Parts Discussed in Thread: DAC81416
器件型号: DAC81416
您好:
我对 DAC81416 的余量有三个问题:
- 此 1V 或 1.5V 余量 来自 DAC 中的源端转阻、会出现一些压降?

2.对于单极范围,如 DAC=0 和 VCC =20V,则 VSS 的输出范围是 0~18.5V ,这意味着余量不影响最低水平?
对于双极范围(例如 VSS =–6V 和<xmt-block1> VCC</xmt-block> = 20V)、 VCC、DAC 的输出范围为–4.5V~18.5V、这意味着余量会影响下限电平?

提前感谢!
此致!
Jason