Other Parts Discussed in Thread: ADS8168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS8168
大家好!
我想知道当 ADS8168 进行 ADC 操作时、当前正在以什么序列模式运行。
由于我的电源上存在噪声、我看到、当 ADS8168 配置为在自动序列模式 (0x02) 下运行时、会突然进行下电上电并进入手动模式 (0x00) 的默认上电模式。
我能否在同时执行 ADC 操作时识别此模式?
谢谢!!