This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:是否可以在 ADS8168 中的 DEVICE_CFG 寄存器(地址= 1Ch)中读取 SEQ_MODE[1:0]位?

Guru**** 2644195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589683/ads8168-can-i-read-seq_mode-1-0-bits-from-device_cfg-register-address-1ch-in-ads8168-while-it-is-operational

器件型号: ADS8168

大家好!

我想知道当 ADS8168 进行 ADC 操作时、当前正在以什么序列模式运行。

由于我的电源上存在噪声、我看到、当 ADS8168 配置为在自动序列模式 (0x02) 下运行时、会突然进行下电上电并进入手动模式 (0x00) 的默认上电模式。

我能否在同时执行 ADC 操作时识别此模式?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    可通过读回来检查序列发生器模式  DEVICE_CFG 寄存器中的 SEQ_MODE[1:0]位。  由于数据输出和寄存器数据都是 SPI 接口上的输出、因此您需要暂停读出数据以读回寄存器的内容。 有关寄存器读取的更多详细信息、请参阅第 6.5.2 节。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samiha 的澄清。