Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200QML-SP
器件型号: ADC12DJ3200QML-SP
您好:
我的工程致力于在太空中使用 ADC12DJ3200QML-SP 组件、如果存在任何其他选项、我想更好地了解恢复过程。
当前设计是一个自定义实现方案、ADC 配置为 JMODE 1、单通道、所有 16 个通道均连接到 FPGA。 由于它是单 ADC 配置、因此该设计在子类 0 模式下使用 JESD204B。 未使用 SYSREF 信号。
数据表第 8.1.4 节建议使用 SYSREF 来允许从辐射事件中自动恢复关键 DDC 和 JESD204B 块。 由于我们实现了 JMODE1、DDC 块被旁路了。 如果发生此类事件、DDC 是否仍能感染数据?
为了使 JESD204B 块从辐射事件中恢复、是否可以切换 SYNCSE 信号来启动代码组同步和初始通道对齐序列、该功能是否也起作用?
如果 JESD204B 块上发生辐射事件、该事件是否会在任何通道上生成链路错误?
额外的建议是监控尾位。 在正常条件下、这些将始终设置为 0? 辐射事件会改变该值、对吗? 您能解释一下尾部钻头如何丢失或放错位置吗? 这不是接收器产生的问题吗?
感谢你的帮助。