This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:辐射翻转事件

Guru**** 2646875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1584902/adc12dj3200qml-sp-radiation-upset-event

器件型号: ADC12DJ3200QML-SP

您好:

我的工程致力于在太空中使用 ADC12DJ3200QML-SP 组件、如果存在任何其他选项、我想更好地了解恢复过程。

当前设计是一个自定义实现方案、ADC 配置为 JMODE 1、单通道、所有 16 个通道均连接到 FPGA。  由于它是单 ADC 配置、因此该设计在子类 0 模式下使用 JESD204B。  未使用 SYSREF 信号。

数据表第 8.1.4 节建议使用 SYSREF 来允许从辐射事件中自动恢复关键 DDC 和 JESD204B 块。  由于我们实现了 JMODE1、DDC 块被旁路了。  如果发生此类事件、DDC 是否仍能感染数据?

为了使 JESD204B 块从辐射事件中恢复、是否可以切换 SYNCSE 信号来启动代码组同步和初始通道对齐序列、该功能是否也起作用?

如果 JESD204B 块上发生辐射事件、该事件是否会在任何通道上生成链路错误?

额外的建议是监控尾位。  在正常条件下、这些将始终设置为 0?  辐射事件会改变该值、对吗?  您能解释一下尾部钻头如何丢失或放错位置吗?  这不是接收器产生的问题吗?

感谢你的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    1) 数据表第 8.1.4 节建议使用 SYSREF 来允许从辐射事件中自动恢复关键 DDC 和 JESD204B 块。  由于我们实现了 JMODE1、DDC 块被旁路了。  如果发生此类事件、DDC 是否仍能感染数据?

    RR:不会、DDC 不会感染数据。

    2) 要恢复 JESD204B 块,从辐射事件中,是否可以切换 SYNCSE 信号来启动代码组同步和初始通道对齐序列,该功能是否也可以?

    RR: 是的、但同步由 FPGA 控制、因此您需要监控 FPGA 端的链路、以便在看到链路中断时自动重新初始化链路。

    3) 如果 JESD204B 块上发生辐射事件、它是否会在任何通道上生成链路错误?

    rr:可能、但它可能取决于受影响的数据路径的哪个部分。

    4) 附加建议是监控尾位。  在正常条件下、这些将始终设置为 0?  辐射事件会改变该值、对吗?  您能解释一下尾部钻头如何丢失或放错位置吗?  这不是接收器产生的问题吗?

    rr:不确定我们是否完全理解您的意思。 是的、如果您问的是接收器的错误?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Rob。  是的、我会将该条件添加到 FPGA 逻辑中、以便在链路断开时重新初始化

    您对 3 的回答不清楚。  请描述未检测到链路错误的情况?  您是否建议采样数据本身受到影响?

    关于 4)
    我提到了数据表中的第 7.1.4.3 节第 5 项。
    “通过监测每帧末尾的四个尾位、可以在 12 位 DDC 旁路 JMODE 中实现额外的稳健性。 尾钻头缺失或放错可能会被视为帧不对齐错误“

    我想在 Tailbits != 0 时重新初始化链接的要求中明确一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rob、您还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    很抱歉耽误你的时间。

    数据表中显示的尾位数据采用帧格式。 它们应始终为零。

    对于另一个问题、 如果辐射事件导致 JESD 数据或链路错误、我不确定我们在这里可以告诉您什么。

    这将取决于电路的哪个部分在器件内部翻转。

    此致、

    Rob